Studenti

Il potere di scegliere 
il tuo futuro

 

Noi di NTN Europe offriamo agli studenti l’opportunità di costruire il proprio percorso professionale.
Grazie alla varietà delle nostre professioni, all’autonomia e alla responsabilizzazione, aiutiamo ogni studente a crescere in linea con le proprie ambizioni. Incoraggiamo la curiosità, l’audacia e lo sviluppo delle idee.

Esperienza
per sviluppare la tua carriera

 

Una missione che ha un senso

In NTN Europe affidiamo incarichi reali, utili e concreti. Autonomia, responsabilità, impatto: confidiamo in te fin dall’inizio affinché tu possa imparare, progredire e contribuire attivamente ai nostri progetti. L’eccellenza è al centro di ogni incarico e, insieme, le diamo vita.

 

Supporto personalizzato

Accompagniamo gli studenti durante tutto il loro percorso di studi, con il supporto del tutor e del team. Facciamo tutto il possibile per aiutarti a progredire: un inserimento accurato, un monitoraggio regolare e una formazione interna adeguata.

 

Un’azienda impegnata

Offriamo agli studenti l’opportunità di lavorare in un gruppo internazionale in cui l’impegno è una realtà quotidiana. La nostra politica di responsabilità sociale d’impresa è attiva, i nostri team sono attenti alle esigenze degli altri e ci preoccupiamo di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata, grazie a orari di lavoro flessibili. N

 

Un pacchetto interessante

Offriamo un pacchetto completo: stipendio su base 13 mensilità, benefici CSE, ristorante aziendale nella maggior parte delle nostre sedi, indennità di alloggio, telelavoro, ecc. N

 

NTN tra le prime 5 aziende industriali*.

(Fonte: Happy Trainees e mention France) N

+200

Tirocini e corsi in alternanza scuola-lavoro all'anno

1/4

Studenti in alternanza scuola-lavoro assunti con contratti a tempo indeterminato

90%

Soddisfazione per il rapporto con il tutor

86%

Sviluppo delle competenze professionali

Esperienza su misura per ogni corso

NTN offre agli studenti diverse opzioni per consentire loro di sperimentare la loro futura professione:

Questi programmi sono aperti a studenti francesi e stranieri, se l’università lo consente. 
Per candidarsi, il richiedente deve avere il diritto di lavorare nell’UE / nel Regno Unito.

Cuscinetto sferico standard

Tirocinio

Immersione totale nell’azienda

Cuscinetto a rulli sferici sigillato

Formazione in alternanza

Collegare il mondo del lavoro all’università

In una varietà di settori, a tutti i livelli (dal diploma di maturità al bac+5)... :

Etichetta 'Happy Trainees NTN Europe'

Consigli dei nostri reclutatori su come candidarsi

NTN al fianco degli studenti

NTN Europe si impegna a trasmettere le proprie conoscenze

Collaboriamo attivamente con numerose scuole e università in tutta Europa. Questo impegno si concretizza nella partecipazione dei nostri esperti a corsi specializzati, nonché alla partecipazione a importanti progetti studenteschi quali:

• AGH Racing in Polonia
• Formula Student e MotoStudent in Spagna
• Progetto Altair e Forindustrie in Francia

Per andare ancora oltre, abbiamo creato bearingwizard.com, una piattaforma formativa gratuita al 100% per i futuri ingegneri. È una risorsa preziosa per padroneggiare i cuscinetti: tipi, montaggio, guasti, calcolo della durata... e per mettere alla prova le tue conoscenze.

Pronto a dare una spinta al tuo futuro?

Candidati qui