Zamanlama ve motor aksesuarları konusunda çok yönlü bir uzman olan orijinal ekipman üreticisinin uzmanlığından yararlanın.
Yedek parça sektöründe orijinal ekipman üreticisinin uzmanliği ve performansi
            
        Orijinal ekipman üreticisi olarak konumumuz, en büyük otomobil üreticilerinin güvenini kazanmamızı sağladı. Zamanlama ve aksesuar kayışları ürün yelpazemiz, Avrupa araç parkının yaklaşık %94'ünü kapsamaktadır.
Aşağıdakileri garanti ediyoruz:
- Araç üreticilerinin performans özelliklerine uygun, birebir aynı kalite
 - Yüksek güvenilirlik seviyesi
 - Birinci sınıf performans
 - İnovasyon ve geleceğin ürünlerini tasarlama becerisi
 - Teknik destek ve iletişim hizmetleri
 
SNR zamanlama sistemi ürünleri: oem tedarikçisinden komple ürün gami



Hem Avrupa hem de Japon kimliğimiz sayesinde ortaya çıkardığımız geniş ürün yelpazemizde yer alan NTN ve SNR markalı ürünler, Avrupa ve Asya menşeli araçların tüm ihtiyaçlarını karşılar.
Su pompalı ve pompasız zamanlama kayış kitleri
Zamanlama kayışının kendisi gibi gergi rulmanları ve su pompaları da aşınan ve yıpranan parçalardır. Bu nedenle zamanlama kayışına bakım yapılırken değiştirilmeleri gerekir, çünkü bu bileşenlerden herhangi birinin aşınması motor arızasına neden olabilir.
NTN, tüm bileşenlerinin üstün kalitede olduğu komple kitler sunmaktadır. Kit kullanımı ayrıca, gerçekleştirilecek işlem için gereken tüm doğru parçaların elinizin altında olmasını sağlar ve referansların karışması riskini ortadan kaldırır.
Su pompalı ve pompasız SNR zamanlama kayış kitleri, üst düzey bir değişim işlemi için gereken tüm parçaları içerir:
- gergi rulmanları: statik gergi rulmanları, braket veya eksantrik sabitlemeli, otomatik dinamik gergi rulmanları, hidrolik gergiler ve avara kasnakları (dişli, flanşlı veya standart)
 - kayışlar: sürekli artan gerilime dayanmak ve servis ömrünü uzatmak için Teflon veya Kevlar'dan imal edilen güçlendirilmiş veya HT kayışlar kullanılır. NTN, araç üreticisi tarafından seçilen hassas teknik çözümü sunmaktadır.
 - su pompası: NTN, orijinal ekipman konusunda gerçek bir uzmandır. Fabrikalarımız yılda bir milyondan fazla su pompası rulmanı üretmektedir.
 - donanım: vidalar, somunlar, contalar, vb.
 
            
        
            
        Zamanlama zincir kitleri
Motorlu araç üreticilerinin montaj hatlarından zincir tahrikli motor zamanlama sistemleriyle çıkan araçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Avantajlarına rağmen (servis ömrü, daha kompakt motor boyutu vb.), zamanlama zincirli bir motor, triger kayışlı bir motorla aynı gerilime maruz kalmaktadır.
Bu nedenle zincir kiti düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Kullanıcının motoru orijinal performans seviyesine geri getirmek için zamanlama zincirini değiştirmesi gerekebilir.
NTN, piyasadaki en yaygın ihtiyaçları karşılayan 100 zincir kitinden meydana gelen eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Her kit aşağıdaki parçaları içermektedir:
- zincir: motor bloğunda yer alır ve görevi eksantrik mili, enjeksiyon pompası ve krank milini senkronize etmektir.
 - hidrolik gergiler: çeşitli bileşenlerden (yaylar, silindirler, piston kolu ve keçeler) oluşan ve NTN fabrikalarımızda monte edilen bu parçalar, sıcaklık değişimlerine dayanıklı yağ içerir.
 - kaydırıcılar: zinciri yönlendirmek ve/veya germek üzere tasarlanmışlardır.
 - dişliler ve VVT: zamanlama zincirinin üzerinde çalıştığı temel bileşenlerdir. Bunlar, diş tasarımı ve yönü zincirle mükemmel senkronizasyon için çok önemli olan dişli çarklardır. Değişken valf zamanlaması (VVT) dişlileri motordaki hava giriş çıkışını optimize etmeyi mümkün kılar.
 
Elektrikli ana ve aksesuar su pompaları
Piyasadaki yeni talepleri göz önünde bulunduran NTN, ana pompa uygulamaları için 7 referans ve elektrikli aksesuar su pompaları için 40'tan fazla referans içeren bir elektrikli su pompası ürün gamı sunmaktadır.
Elektrikli ana su pompaları
Bu pompalar içten yanmalı motorlarda soğutma sağlamak ve sıcaklığı sabit tutmak için tasarlanmıştır.
Elektrikli araçlar da verimli soğutma sistemlerine sahiptir: Bu sistemler batarya servis ömrünü optimize etmek ve özellikle hızlı şarj işlemi sırasında optimum performansı garanti etmek için kullanılır. Bu tür araçlar için birden fazla soğutma devresi gerekmektedir.
Elektrikli araçlarda iki tür soğutma sistemi kullanılmaktadır: Sıvı ile soğutma ve hava ile soğutma.
            
        Elektrikli aksesuar su pompaları
Turboyu veya şanzıman yağını soğutmak veya kalorifer açıldığında ısıyı toplamak ve sıcak havayı aracın içine dağıtmak için kullanılırlar. Motor ister içten yanmalı, ister hibrit veya elektrikli olsun, bir araca 4 adede kadar elektrikli su pompası takılabilir.
SNR aksesuar ürün grubu: aksesuar sisteminin tamamina yönelik tüm yedek parçalar
Aksesuar ürün yelpazemiz, aksesuar kayışları, gergiler, aksesuar kitleri, krank kasnakları, krank kasnağı kitleri, alternatör kasnakları ve klima rulmanlarından oluşan, piyasadaki en eksiksiz ürün gruplarından biridir.
            
        Su pompalı ve pompasız aksesuar kitleri
Bu eksiksiz onarım çözümü, aksesuar kayışı, gergiler, avara kasnağı ve diğer gerekli bileşenleri içermektedir. Su pompalı aksesuar kitleri ayrıca bir su pompası içerir.
Kit kullanmanın avantajları nelerdir?
- gerekli tüm bileşenler tek kutudadır
 - ürün tanımlama hatalarının önüne geçilir
 - sipariş ve stok için tek bir referans kullanılır
 - tüm parçalar OE kalitesindedir
 
Avara kasnakları
Avara kasnakları aksesuar kayışında doğru gerginliği yaratır. Tahrik elemanlarının sapmalarını telafi etmenin yanı sıra, kayışın aşınma nedeniyle gerilmesinin de telafi edilmesini mümkün kılar. Kaliteli bir avara kasnağının tercih edilmesi motorunuz için çok önemlidir.
NTN teknolojisi:
- otomatik gergiler: kısa süreli ağır yükleri sönümler, kayışın kaymasını önler ve sesi azaltır.
 - mekanik gergiler: gergi yayı vasıtasıyla hareketi sönümler
 - avara kasnakları
 
            
        
            
        Aksesuar kayışları
Aksesuar kayışı, çeşitli yardımcı sistem bileşenleri için tahrik sağlar: Alternatörler, hidrolik direksiyon pompaları, su pompaları (kuruluma bağlı), klima kompresörleri…
Bu nedenle, SNR aksesuar kayışları:
- Uzunluk açısından, orijinal ekipman kayışlarla aynı toleranslarla geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.
 - Tüm araçlarda kullanım için onaylanmıştır
 
Yivli ve trapez aksesuar kayışlarının ömrü sınırlı olduğundan NTN aşağıdakilerin yapılmasını tavsiye etmektedir:
- aşınma olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin
 - üretici ve / veya NTN Europe tarafından tavsiye edilen değişim sürelerine uyun
 - hasarlı kayışları hemen değiştirin
 
Krank kasnağı kitleri
Krank kasnağı ve montaj bileşenlerini içeren komple bir değiştirme çözümüdür.
Krank kasnakları, krank milinden kaynaklanan düzensizliklere bağlı titreşimleri azaltır. Kayışın ve diğer tahrik elemanlarının en iyi şekilde çalışmasını sağlar.
Kaliteli bir kasnak, motor için yüksek seviyede koruma sağlarken, herhangi bir hasar riskini de azaltır.
SNR krank kasnağı kitlerine ilişkin 160 referans bulunmaktadır, böylece:
- sorunsuz çalışma
 - yüksek seviyede sönümleme özelliği ve motor koruması
 - daha uzun ömür gibi avantajlar elde edilir.
 
            
        Biliyor muydunuz? Krank kasnağının monte edilmesi cıvataları ciddi derecede, hatta bazen elastikiyetlerinin sınırına kadar zorlar. Krank kasnağı söküldüğünde, cıvata(lar) mutlaka değiştirilmelidir ve eski cıvatayı desteklemek için bir pul takılmışsa, bu pulun yeniden yerleştirilmesi unutulmamalıdır!
            
        Alternatör kasnakları (OAP)
Alternatör kasnağı, motor yavaşlamasına ilişkin değişiklikleri ve hız ile torktaki keskin değişiklikleri azaltır. Krank milinin ivmelenme evreleri sırasında alternatörü tahrik eder.
Ayrıca kayışın ve yardımcı sistemlerin ömrünü uzatıp koruma sağlar.
NTN Europe’un sunduğu alternatör kasnakları aşağıdaki amaçlarla tasarlanmıştır:
- giderek karmaşıklaşan modern motorların çalışma koşullarını karşılamak
 - alternatörün arızalanma riskini sınırlandırmak
 
Bu nedenle, rutin önleyici bakım sırasında kayış tahrikli yardımcı sistem bileşenleri değiştirilirken, alternatör kasnağının çalışmasının düzenli olarak kontrol edilmesini ve gerekirse değiştirilmesini öneriyoruz.
Broşürlerimizde otomotiv yedek parçalarına ilişkin her şey BELGELERE bakın
Çevrimiçi katalogdaki tüm parçaları bulun Açın e-Shop
Uzmanımız anlatıyor: Üretici firma tavsiyeleri
        NTN Europe, 3 üretim tesisimiz (Japonya'da Iwata ile Nagano ve Almanya'da Mettmann) sayesinde zamanlama ve aksesuar sistemleri alanındaki en önemli firmalardan biridir. Her yıl %100 test edilmiş ve onaylanmış 10 milyondan fazla gergi ve 40 milyondan fazla gergi rulmanı üretiyoruz. Uzmanlığımız aynı zamanda yeni ürünler geliştirmemizi ve gelecekteki pazarlar için ürün yelpazemizi genişletmemizi sağlıyor.