POWERTRAIN
Zahnriemen-Kits und Keilrippeniemen-Kits

Profitieren Sie vom Know-how eines Erstausrüsters, eines Multispezialisten für Steuerzeiten und Motorzubehör.

moteur

Als Erstausrüster genießen wir das Vertrauen der größten Automobilhersteller. Unser komplettes Sortiment an Zahn- und Keilrippenriemen deckt nahezu 94 % der europäischen Fahrzeugflotte ab.

Wir garantieren:

  • höchste Qualität entsprechend den Angaben des Herstellers
  • ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit
  • eine erstklassige Leistung
  • die Fähigkeit zur Innovation und zur Entwicklung der Produkte der Zukunft
  • Unterstützung durch unsere Supportdienste und Unterstützung durch technische Kommunikation
Powertrain
Powertain
Powertrain

Unser Sortiment deckt mit unseren NTN- und SNR-Markenprodukten den gesamten Bedarf europäischer und asiatischer Fahrzeugmarken ab, nicht zuletzt dank unserer europäisch-japanischen Firmengeschichte.

Zahnriemen-Kits mit und ohne Wasserpumpe

Wie der Zahnriemen selbst sind auch die Rollen und Wasserpumpen Verschleißteile. Sie müssen daher bei der Wartung des Zahnriemens ausgetauscht werden, da der Verschleiß einer dieser Komponenten zu einem Motorschaden führen kann.

NTN bietet komplette Kits an, welche die erstklassige Qualität aller Komponenten gewährleisten. Außerdem wird sichergestellt, dass alle richtigen Teile für die jeweilige Reparatur zur Verfügung stehen und das Risiko einer Verwechslung der Teilenummern ausgeschlossen ist.

SNR-Zahnriemen-Kits mit und ohne Wasserpumpe enthalten alle Teile, die für einen professionellen Austausch benötigt werden:

  • Rollen: starre Spannrollen mit Stützhalterung oder exzentrisch, automatische dynamische Spannrollen, hydraulische Spannvorrichtungen und Umlenkrollen (gezahnt, gebördelt oder Standard)
  • Riemen: um den immer höheren Belastungen standzuhalten und die Lebensdauer zu verlängern, werden verstärkte oder HT-Riemen aus Teflon oder Kevlar eingesetzt. NTN bietet genau die technische Lösung, die der Fahrzeughersteller vorgesehen hat.
  • Wasserpumpe: NTN verfügt über echtes Know-how in der Erstausrüstung. Unsere Fabriken produzieren mehr als eine Million Wasserpumpenlager pro Jahr.
  • Befestigungsmittel: schrauben, Muttern, Dichtungen, etc.
Kits courroies
Kit distribution chaîne

Steuerketten-Kits

Immer mehr Fahrzeuge laufen bei den Automobilherstellern mit kettengetriebenen Motorsteuerungssystemen vom Band. Trotz der Vorteile (Haltbarkeit, kompaktere Motorgröße) ist ein Motor mit Steuerkette den gleichen Belastungen ausgesetzt wie ein Motor mit Zahnriemen.

Daher muss der Steuerkettensatz in regelmäßigen Abständen überprüft werden, und es kann sein, dass der Fahrzeughalter seine Steuerkette austauschen lassen muss, um den Motor wieder auf sein ursprüngliches Leistungsniveau zu bringen.
NTN bietet ein komplettes Sortiment an 100 Steuerketten-Kits an, welche die wichtigsten Anforderungen des Marktes abdecken.

Jedes Kit enthält:

  • Kette: sie befindet sich im Motorblock und hat die Aufgabe, die Nockenwelle, die Einspritzpumpe und die Kurbelwelle zu synchronisieren.
  • Hydraulische Kettenspanner: sie bestehen aus mehreren Elementen (Federn, Zylinder, Kolbenstange und Dichtungen), werden in unseren NTN-Werken montiert und enthalten Öl, das Temperaturschwankungen standhält.
  • Gleitschienen: sie sind für die Führung und/oder Spannung der Kette vorgesehen.
  • Zahnräder und VVT: schlüsselkomponenten, über welche die Steuerkette läuft. Es handelt sich um Zahnräder, deren Zahnform und -ausrichtung für die perfekte Synchronisierung mit der Kette entscheidend sind. Die Kettenräder mit variabler Ventilsteuerung (VVT) ermöglichen die Optimierung der Luftzufuhr und -abfuhr im Motor.

Elektrische Haupt- und Zusatzwasserpumpen

Um den neuen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, bietet NTN eine Reihe von elektrischen Wasserpumpen an, darunter 7 Referenzen an Hauptwasserpumpen und mehr als 40 Referenzen an elektrischen Zusatzwasserpumpen.

Elektrische Hauptwasserpumpen

Diese Pumpen sind für die Kühlung und die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur in Verbrennungsmotoren vorgesehen.

Auch Elektrofahrzeuge verfügen über effiziente Kühlsysteme: Sie werden eingesetzt, um die Lebensdauer der Batterie zu optimieren und eine bestmögliche Leistung zu gewährleisten, insbesondere während des Schnellladevorgangs.

Solche Fahrzeuge benötigen mehrere Kühlkreisläufe. Es gibt zwei Arten von Kühlsystemen für Elektrofahrzeuge: Flüssigkeitskühlung und Luftkühlung.

water pump

Elektrische Zusatzwasserpumpen

Sie dienen zur Kühlung des Turboladers und des Getriebeöls oder zur Wärmespeicherung und Warmluftzufuhr in den Fahrgastraum, wenn die Heizung eingeschaltet ist. Einige Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und Elektrofahrzeuge haben bis zu vier elektrische Wasserpumpen.

Unser Produktprogramm für Nebentriebe ist eines der umfangreichsten am Markt. Es umfasst Riemen, Spannrollen, Keilrippenriemensätze, gedämpfte Riemenscheiben, gedämpfte Riemenscheibensätze, Generator-Freilaufriemenscheiben, Klimakompressorlager usw.

Kit accessoires

Keilrippenriemen-Kits mit und ohne Wasserpumpe

Unsere Keilrippenriemen-Kits mit und ohne Wasserpumpe. 
Dies ist die komplette Reparaturlösung, die den Keilrippenriemen, die Spannrollen, die Umlenkrollen und die erforderlichen Schrauben umfasst. Keilrippenriemen-Kits mit Wasserpumpe enthalten darüber hinaus auch eine Wasserpumpe. 

Die Vorteile des Kits?

  • Alle erforderlichen Komponenten in einer Box
  • Keine Fehler bei der Identifizierung
  • Nur eine einzige Referenz für Bestellung und Lagerung
  • Teile in garantierter OE-Qualität
Anaïs Le Fouler

NTN EUROPE ist mit seinen 3 Produktionsstandorten (in Iwata und Nagan, Japan, und Mettmann, Deutschland) ein wichtiger Akteur im Bereich Motorsteuerung und Nebentrieb. Wir stellen jedes Jahr mehr als 10 Millionen Riemenscheiben und mehr als 40 Millionen Lager für Riemenscheiben her, die alle zu 100 % getestet und geprüft werden. Unser Know-how ermöglicht es uns auch, neue Produkte zu entwickeln und unser Sortiment für zukünftige Märkte zu erweitern.

Anaïs Le Fouler - Product Line Manager, Automotive Aftermarket NTN
Tendeurs