Donnez une nouvelle direction à votre carrière : Formez-vous aux métiers industriels et intégrez NTN.
Implantée au cœur de nos sites industriels du bassin annécien, cette «école» pas comme les autres est ouverte à tous...
Découvrez notre parcours de formation sur mesure et 100% pratique.
Qu’est-ce que LEARN ?
Conçu par NTN, LEARN est un parcours de formation professionnelle individualisée permettant d’accéder aux métiers industriels tels que l’usinage-rectification, montage & assemblage et contrôle tout en intégrant l’entreprise.
Cette formation se déroule sur 13 mois avec un contrat de travail NTN dès la fin du 1er mois.
Elle permet notamment de maîtriser les savoirs de base, d'acquérir les connaissances nécessaires à l’opérationnalité professionnelle et maîtriser les compétences techniques liées aux spécificités métier.
Parcours d’intégration et de formation de 13 mois
Formation dispensée par des experts NTN et intervenants extérieurs
Découverte des métiers et préqualification
- Réalisé en tronc commun
- 2 jours de stage en atelier permettant de découvrir les activités professionnelles
- Stagiaire de la formation à temps plein et entrant dans le cadre d’un CARED (contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable) avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle Emploi.
Intégration au nouveau poste dans
les ateliers et formation spécifique
- 200h de parcours individualisé pour monter en compétences sur son nouveau métier
- Contrat d’alternance, CDI ou CDDI
- Horaires 2X8
À l’issue de ce parcours qualifiant en techniques d’usinage, les nouveaux rectifieur(se)s obtiennent un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) attestant de l’acquisition de capacités professionnelles pour les métiers de l’industrie, sur le plan national
Pour qui?
Le parcours d’intégration et de formation est structuré, progressif et 100% pratique. Il est ouvert à tout candidat de plus de 18 ans, sans condition de qualification ou diplôme. Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.
Aucun CV n’est demandé pour les phases de recrutement, composées d’une demi-journée de tests pratiques de logique et de montage (4h), puis d’un entretien de motivation.
L’hébergement, le transport et les repas sont à la charge des apprenants. Cependant ils ont la possibilité de déjeuner dans le réfectoire de LEARN, un micro-onde, des plaques et un réfrigérateur sont à disposition.
Pourquoi rejoindre LEARN?
5 bonnes raisons de s'inscrire:
- S’intégrer dans une entreprise internationale et à haute technologie au niveau du bassin Annécien.
- Travailler pour des clients prestigieux.
- Possibilité d’avoir un parcours professionnel sans niveau scolaire spécifique.
- Réaliser un parcours qualifiant dans les métiers d’usinage.
- Apprendre par l’expérimentation, la mise en situation pratique à l’inverse d’une formation théorique.
Nos indicateurs
Une reconversion réussie...
Ce que je retiens : le plaisir de voir que, même à 55 ans, l’apprentissage d’un nouveau métier est possible et ceci grâce au soutien et à l'accompagnement de l'équipe de Learn. Pour moi, Learn est une formidable passerelle pour toute reconversion. Une équipe de formateurs à l'écoute, bienveillants et passionnés qui nous soutiennent et nous encouragent pour que notre intégration soit la plus aisée possible.
Point essentiel : l'âge n'est pas un frein !
Vous souhaitez formuler une réclamation? CONTACTEZ-NOUS