Améliorez votre système avec le capteur magnétique NTN-SNR!
Leader dans les roulements de roue pour l’automobile et inventeur de l'ASB®, NTN-SNR développe de nouvelles technologies de capteurs depuis plus de 20 ans. NTN-SNR présente désormais sa nouvelle solution de capteur de vitesse haute résolution pour véhicules autonomes et radiocommandés.
NTN-SNR, inventeur du capteur de vitesse de roue ASB®
![NTN-SNR Roulement ASB® Véhicules Autonomes ntn-snr-vehicules-autonomes-roulement-asb](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2019-07/ntn-snr_roulement-asb_vehicules_autonomes.jpg?itok=lE4kcERJ)
La technologie ASB® est un élément essentiel au fonctionnement de nombreux systèmes embarqués (ABS, ESP, vitesse, navigation, aide au démarrage en côte).
NTN-SNR a introduit le roulement ASB® capteur de vitesse de roue en 1997. Il a été récompensé par le Grand Prix de l’Innovation EQUIP AUTO la même année et l’année suivante, les premiers roulements ont été produits en série.
Cette technologie a permis à NTN-SNR d’être le premier à remplacer le capteur passif (roue phonique et capteur passif) par un capteur actif et un joint d’étanchéité à codeur magnétique intégré.
Des solutions pour chaque marché
La poussière, les chocs, l’eau, sont autant d’éléments qui peuvent compromettre la fiabilité des systèmes de mesure, le fonctionnement du véhicule et la sécurité des utilisateurs. Déjà présent sur les marchés à fortes contraintes environnementales avec des solutions de roulements, NTN-SNR a acquis de grandes connaissances sur la protection des systèmes mécaniques embarqués sur les engins mobiles.
La résolution, les possibilités d’intégration et la robustesse de la solution de capteur de vitesse NTN-SNR, en font une solution idéale et fiable pour les applications nécessitant une grande précision de mesure, même exposées à des contraintes liées à une utilisation en milieu extérieur.
![NTN-SNR Véhicule Autonome ntn-snr-vehicule-autonome](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2019-07/ntn-snr_vehicule_autonome_870x490_1.jpg?itok=w4e59_yh)
Solution de capteurs NTN-SNR: mesure de vitesse pour applications à fortes contraintes
Radio-piloter ou rendre un véhicule autonome requiert l’utilisation d’un système de mesure de vitesse performant, fiable, robuste et à haute résolution, afin de répondre aux exigences de précision de mouvement et de redondance des systèmes de positionnement.
NTN-SNR associe ses compétences en électronique et en mécanique pour proposer une solution de mesure de vitesse s’intégrant le plus facilement possible à votre véhicule. Les principales qualités de ce système de capteur sont les suivantes:
Haute résolution (jusqu'à 13 bits)
- 200x plus élevée que les solutions magnétiques standards
- Contrôle sans à-coup
- Efficace même à basse vitesse
Compacte & adaptable
- Intégration facilitée (système en 2 parties, encodeur fin, mesure radiale ou axiale, tolérance de désalignement)
- Maintenance aisée
Robuste
- Résiste aux environnements hostiles et contraignants
- Déjà utilisé sur des engins de construction mobiles
![NTN-SNR sensor ntn-snr-sensor](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2019-07/capteur-codeur-5.jpg?itok=aRVDmDH1)
Un système déjà présent sur les navettes autonomes de grade 4
![NTN-SNR Jean-Pierre SAND ntn-snr-jean-pierre-sand](/sites/default/files/2019-07/ntn-snr-jean-pierre-sand_0.png)
Le capteur de vitesse est aujourd’hui un système incontournable pour rendre un véhicule autonome. Il est monté en complément des capteurs de télédétection laser LIDAR, des capteurs inertiels, des caméras de stéréovision et du système de positionnement GPS.
La solution NTN-SNR a été retenue chez un acteur majeur du marché de la navette autonome en raison de sa robustesse, de sa résolution de mesure et de sa capacité de détection du sens de rotation. Des besoins que le système ASB® actuel, dont l’usage est aujourd’hui généralisé sur le marché de l’automobile, ne peut assurer.
Le capteur NTN-SNR est donc déjà bien présent sur ce marché d’avenir, assurant une évolution technique de cette solution en connexion avec les utilisations sur le terrain.
![NTN-SNR autonomous vehicles ntn-snr-autonomous-vehicles](/sites/default/files/2019-06/image2.jpg)