Interview : NTN Europe lance sa gamme de rechange de capteurs automobiles
Les capteurs automobiles sont devenus des éléments incontournables de la chaîne technologique qui sous-tend la mobilité moderne. Ils assurent la collecte et la transmission de données cruciales pour la sécurité, la performance et la conformité réglementaire des véhicules.
Avec la transition vers l’électromobilité, la connectivité accrue et l’automatisation, le marché des capteurs connaît une croissance soutenue, portée par des innovations constantes et des exigences toujours plus élevées. Ce développement stratégique reflète les transformations profondes auxquelles fait face l’industrie automobile aujourd’hui.
Face à ce constat, NTN Europe lance sa gamme de capteurs afin de répondre à la demande du marché et de proposer une gamme élargie de pièces de rechanges à ses clients. Amélie PAVIET (Directrice Marketing & Communication EMEA) et Vincent POURROY-SOLARY (Project leader R&D) partagent leur vision sur le sujet.
Les capteurs automobiles connaissent une croissance importante. Comment expliquez-vous cette dynamique ?
Amélie PAVIET : Il y a une transformation majeure dans l’industrie automobile. Les véhicules sont plus intelligents, plus propres et plus connectés. Pour que ces avancées soient possibles, les capteurs sont essentiels. Ce sont eux qui permettent au véhicule de percevoir son environnement, d’optimiser ses performances et de répondre aux nouvelles normes réglementaires. Aujourd’hui, on parle de 70 à 100 capteurs dans un véhicule électrique, et jusqu’à 200 pour un modèle autonome de dernière génération. C’est un saut technologique, environnemental et quantitatif énorme.

En quoi cette évolution représente-t-elle une opportunité pour NTN Europe ?
Amélie PAVIET : Historiquement, NTN est reconnu pour ses composants mécaniques de précision, notamment les roulements. Mais avec la digitalisation des véhicules, intégrer les capteurs dans notre offre est devenu une évidence stratégique. Lancer une gamme rechange dédiée nous permet de répondre à une demande croissante et d’élargir notre proposition de valeur pour l’aftermarket.
Quels types de capteurs proposez-vous aujourd’hui chez NTN Europe ?
Amélie PAVIET : NTN Europe fournit des cibles magnétiques intégrées sur plus de la moitié des roulements de roue en première monte. Ces cibles sont lues pour mesurer la vitesse de rotation des roues. Pionnier de cette technologie dans les années 1990 avec la marque SNR, nous avons développé la technologie ASB (Active Sensor Bearing). Depuis, nous avons renforcé notre savoir-faire en mesure de rotation en développant des cibles magnétiques optimisées, combinées à un capteur standard et un traitement du signal fiable.
Aujourd’hui, nous proposons en complément une large gamme de capteurs (gestion moteur, régulation de l’échappement, la pression des pneus, gestion thermique, gestion des émissions de CO² ...), avec plus de 1500 références pour assurer la maintenance, le confort et la sécurité des véhicules.

Quels sont les grands enjeux technologiques autour des capteurs aujourd’hui ?
Vincent POURROY SOLARI : Ils sont multiples. Il y a bien sûr la miniaturisation, qui permet d’intégrer plus de capteurs sans impacter l’architecture globale du véhicule. Mais aussi la capacité de traitement local des données : les capteurs intelligents embarquent désormais des microcontrôleurs et peuvent interpréter les signaux directement. Ensuite, la communication devient centrale, avec l’essor du V2X (Vehicle-to-Everything), qui rend les capteurs capables d’interagir en temps réel avec leur environnement.
Quelles sont les tendances de fond que vous observez pour les prochaines années ?
Vincent POURROY SOLARI : La tendance la plus marquante, c’est l’intégration du traitement du signal dans les capteurs eux-mêmes et de l’intelligence artificielle. Cela permet des traitements plus rapides et une adaptation dynamique à l’environnement. Ensuite, la durabilité entre en jeu : les matériaux doivent être recyclables, les produits conçus pour durer, et leur impact environnemental réduit.

Quel rôle NTN Europe entend-il jouer dans cette nouvelle ère des capteurs ?
Amélie PAVIET : Nous voulons être un partenaire technologique clé. Notre approche se veut complète, avec des solutions adaptées aux besoins du marché de la rechange. C’est une stratégie cohérente avec notre vision de la mobilité de demain, plus propre, plus sûre et plus performante.
Les capteurs automobiles constituent aujourd’hui un levier essentiel de l’innovation dans l’industrie automobile. Leur rôle, au cœur des exigences de sécurité, de performance et de durabilité, s’amplifie avec la montée en puissance des véhicules électriques, connectés et autonomes.
Le marché, en forte croissance, est porté par des avancées technologiques majeures qui redéfinissent les standards et les attentes des utilisateurs. Dans ce contexte exigeant, NTN Europe affirme son positionnement en tant qu’acteur clé, proposant des solutions de capteurs adaptées aux besoins de la première monte et de la rechange, tout en anticipant les évolutions futures.
Ajouter un commentaire
Veuillez compléter vos informations ci-dessous.