RSI
înrădăcinată în ADN-
ul companiei noastre

 

Prin urmare, responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) joacă un rol central în guvernanța noastră.
Abordarea noastră în materie de RSI se bazează pe 5 piloni care acoperă toate domeniile companiei și care ne permit să atingem obiective concrete.

 

 

O abordare bazată pe 5 piloni

Rezultatele remarcabile ale RSI la NTN Europe.

Răspunsul la provocările cu care se confruntă societatea

Conștienți de impactul ritmului accelerat al schimbărilor din societatea noastră, ne luăm angajamente atât în ceea ce privește aspectele sociale, cât și cele de mediu.

Aspecte strategice de mediu

Aspecte de mediu

Au fost depășite șase din cele nouă limite planetare. Schimbările climatice, eroziunea biodiversității, consumul de apă dulce, introducerea de noi substanțe, perturbarea ciclurilor azotului și fosforului și schimbările în utilizarea terenurilor.

Compania noastră are un rol de jucat în combaterea acestor perturbări globale. Facem acest lucru concentrându-ne pe 5 axe strategice de mediu/energie: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a consumului de apă, a consumului de energie și a emisiilor atmosferice, precum și reducerea și reciclarea deșeurilor noastre.

Descoperiți angajamentele de mediu

Notă: vizualurile centrale de rezultate de mediu proveneau din imagini inline/Base64. Ele trebuie reintroduse manual în editor.

Aceste cifre corespund rezultatelor noastre din 2024. Pentru mai multe detalii despre aceste rezultate, consultați DPEF.

Gestionarea apei la NTN Europe

Aspecte sociale

Societatea noastră are nevoie, de asemenea, de fundamente sociale care să garanteze o viață demnă și împlinită, cum ar fi veniturile din muncă, sănătatea, egalitatea de gen, incluziunea și respectarea drepturilor omului. Contribuim la garantarea acestor fundamente în întreaga noastră companie prin asigurarea formării, a sănătății și a siguranței și, în sens mai larg, a calității vieții la locul de muncă, a incluziunii, a nediscriminării și a respectării drepturilor omului în întregul nostru lanț de aprovizionare.

Descoperiți angajamentele sociale

Aceste rezultate se referă la exercițiul financiar 2024. Pentru mai multe informații, consultați DPEF.

Incluziune și dizabilități

Satisfacerea nevoilor părților interesate

Părți interesate

Pentru a asigura viitorul pe termen lung al companiei noastre într-o lume în continuă schimbare, trebuie să satisfacem nu numai așteptările acționarilor noștri, ci și așteptările tuturor părților interesate: angajații noștri, clienții noștri, furnizorii noștri, studenții noștri, partenerii noștri, comunitățile locale etc.

Ascultarea clienților noștri și a următoarelor lor mișcări strategice asigură viitorul pe termen lung al afacerii noastre; ascultarea angajaților noștri asigură angajamentul și loialitatea lor; ascultarea furnizorilor noștri asigură relații pe termen lung; iar ascultarea comunităților locale atrage viitoarele talente.

Rațiunea noastră de a fi "MAKE THE WORLD NAMERAKA"

 

Termenul japonez "Nameraka" trimite la apartenența noastră la NTN Corporation.
Acesta semnifică absența fricțiunii între componentele mecanice și caracterizează identitatea noastră ca proiectanți, producători și vânzători de rulmenți, al căror obiectiv principal este de a transmite mișcarea cu precizie, fiabilitate, fluiditate și eficiență, contribuind astfel la combaterea schimbărilor climatice prin eficiența energetică.

Aceasta semnifică, de asemenea, absența fricțiunilor la scară mai largă în societate și evocă viziunea noastră asupra lumii, a companiei noastre și a relațiilor noastre cu părțile interesate, bazate pe armonie, fluiditate și respect.

"Make the world Nameraka" definește ceea ce NTN Europe aduce lumii, părțile sale pozitive, limitând în același timp impactul, părțile sale negative.

Fluiditatea mișcării pentru o lume durabilă și armonioasă. Aceasta este rațiunea noastră de a fi, ceea ce ne unește, ceea ce aducem lumii și ceea ce dă sens muncii noastre: să contribuim la o societate mai fluidă, mai mobilă și mai armonioasă, bazată pe o utilizare mai eficientă a energiei.

Nameraka

Descoperiți manifestul "Make the World Nameraka"

Atingerea obiectivelor noastre de neutralitate a emisiilor de carbon

În calitate de proiectanți, producători și vânzători de rulmenți, contribuim la combaterea schimbărilor climatice prin eficiența energetică a produselor noastre.

Stabilirea obiectivelor noastre de neutralitate carbon conduc de asemenea în aceeași direcție.

În ceea ce privește ariile 1 și 2, adică emisiile de carbon provenite de la locațiile noastre și de la producătorii noștri de energie electrică, obiectivul este de a obține o reducere de 50% până în 2030 și de 90% până în 2035.

În ceea ce privește aria de aplicare 3, adică emisiile de dioxid de carbon provenite de la furnizorii noștri și din transport, obiectivul este de a obține o reducere de 15% până în 2030 și de 90% până în 2050.

În ceea ce privește ariile 1 și 2, adică emisiile de carbon provenite de la locațiile noastre și de la producătorii noștri de energie electrică, obiectivul este de a obține o reducere de 50% până în 2030 și de 90% până în 2035.

În ceea ce privește aria de aplicare 3, adică emisiile de dioxid de carbon provenite de la furnizorii noștri și din transport, obiectivul este de a obține o reducere de 15% până în 2030 și de 90% până în 2050.

Integrarea RSI în guvernanța corporativă

Ecovadis

RSI este integrată direct în strategia și guvernanța corporativă.

De la rațiunea de a fi a companiei, trecând prin planul său strategic, până la planul său de neutralitate a emisiilor de carbon, această abordare de RSI se regăsește în toate domeniile și activitățile companiei. RSI este treaba tuturor!

Cu un scor de 77% în 2026 din partea ECOVADIS, standardul global pentru evaluările CSR, suntem printre primele 6% dintre companii (Certificat Silver).

Rezultatele noastre sociale și de mediu fac obiectul unei declarații anuale de performanță extrafinanciară auditate de Ernst & Young.

Responsabilitatea socială de întreprindere este o piatră de temelie a guvernanței NTN Europe.

Dominique Lavilla

"Pentru a asigura viitorul pe termen lung al companiei noastre și durabilitatea activităților noastre, trebuie să satisfacem așteptările tuturor părților interesate. De asemenea, avem o responsabilitate față de societate, contribuind la combaterea încălzirii globale, la conservarea tuturor resurselor naturale, la promovarea diversității și incluziunii și la asigurarea respectării drepturilor omului în întregul nostru lanț de aprovizionare.

Am stabilit cu fermitate această responsabilitate prin declararea rațiunii noastre de a fi: "Make the World Nameraka". Este ceea ce ne unește, ceea ce dă sens muncii noastre: să contribuim la o societate mai fluidă, mai mobilă și mai armonioasă, bazată pe o utilizare mai eficientă a energiei.

Dominique Lavilla Director general NTN Europe

Aveți o întrebare?  CONTACTAȚI-NE