Migliorate il Vostro sistema con il sensore magnetico NTN!
Tra i principali leader produttori di cuscinetti ruota per veicoli ed inventore dell’ASB®, da oltre 20 anni NTN sviluppa costantemente nuove tecnologie di sensori. NTN presenta la sua nuova soluzione di sensore di velocità ad alta risoluzione per veicoli autonomi e radiocomandati.
NTN, inventore del sensore di velocità per ruota ASB®

La tecnologia ASB® è un elemento essenziale per il funzionamento di numerosi sistemi di bordo (ABS, ESP, regolazione velocità, navigazione, assistenza alla partenza in salita, ecc.).
NTN ha introdotto il cuscinetto ASB® dotato di sensore di velocità di ruota nel 1997. Lo stesso anno, è stata premiata con il Gran Premio dell’Innovazione EQUIP AUTO e la produzione in serie dei primi cuscinetti è iniziata l’anno successivo.
Con questa tecnologia innovativa, NTN è stata la prima azienda a sostituire il sensore passivo (ruota fonica e sensore passivo) con un sensore attivo e una tenuta con encoder magnetico integrato.
Soluzioni per qualsiasi mercato
Polvere, urti, acqua sono alcuni degli elementi che possono compromettere l’affidabilità dei sistemi di misurazione, il funzionamento del veicolo e la sicurezza dell’utente. Già presente sui mercati soggetti ad elevati vincoli ambientali con soluzioni di cuscinetti, NTN ha acquisito una significativa esperienza nella protezione dei sistemi meccanici presenti sulle macchine mobili.
La risoluzione, le possibilità di integrazione e il design robusto del sensore di velocità NTN ne fanno una isoluzione ideale ed affidabile per applicazioni che richiedono misurazioni ad alta precisione, anche se esposte a forti sollecitazioni derivanti da un utilizzo in ambiente esterno.

Soluzione per sensori: misurazione della velocità per applicazioni sottoposte a forti sollecitazioni
Il controllo radio o la progettazione di un veicolo autonomo richiede l’utilizzo di un sistema di misurazione della velocità efficiente, affidabile, robusto e ad alta risoluzione, per soddisfare i requisiti per la precisione di movimento e la sovrapposizione dei sistemi di posizionamento.
NTN ha unito le proprie competenze nel campo dell’elettronica e dell’ingegneria meccanica per proporre una soluzione di misurazione della velocità che si integra il più facilmente possibile nel veicolo. Le principali caratteristiche di questo sistema di sensori sono:
Alta risoluzione (fino a 13 bit)
- 200 volte più elevata delle soluzioni magnetiche standard
- Controllo uniforme del movimento
- Efficace anche a bassa velocità
Compatto e adattabile
- Integrazione facilitata (sistema in 2 parti, encoder di precisione, misurazioni radiali e assiali, tolleranza di disallineamento)
- Manutenzione agevole
Robusto
- Resiste agli ambienti ostili, con forti sollecitazioni
- Già utilizzato sulle macchine da costruzione

Un sistema già presente sugli shuttle autonomi di grado 4

I sensori di velocità sono oggi un sistema essenziale per rendere un veicolo autonomo che viene dotato di sensori inerziali, telecamere stereo e sistemi di posizionamento GPS, in aggiunta ai sensori di rilevamento remoto laser LIDAR.
La soluzione NTN è stata selezionata da uno dei principali costruttori del mercato di shuttle autonomi per il design robusto, la risoluzione della misurazione e la capacità di rilevamento del senso di rotazione. Requisiti che l’attuale sistema ASB®, ampiamente utilizzato nel mercato automotive, non è in grado di soddisfare.
Il sensore NTN è quindi già ben consolidato in questo mercato promettente, garantendo lo sviluppo tecnico di questa soluzione in linea con le applicazioni sul campo.