Pose de la première pierre du nouveau siège social de NTN Europe
- Annecy - Groupe - Evènements
Le 10 juillet dernier, NTN Europe a marqué une étape importante dans la modernisation de son site historique d'Annecy avec la pose de la première pierre de son nouveau siège social et centre technique. Ce projet, qui s'inscrit dans une stratégie globale d'innovation et de développement durable, représente un investissement majeur pour l'avenir de l'entreprise et de la région.
Une transformation stratégique
Depuis son installation à Annecy en 1916, NTN Europe a toujours été un acteur clé de l'industrie locale, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l’industrie et de l'aéronautique. Le nouveau siège social, conçu par l'agence d'architecture Patriarche, sera un bâtiment moderne de 10 000 m² capable d'accueillir 650 personnes dans les bureaux et jusqu'à 850 personnes dans les espaces de collaboration. Ce projet est un reflet de l'engagement de NTN Europe envers l'innovation, le développement durable et l'intégration urbaine.
Un engagement envers le développement durable
Le nouveau siège de NTN Europe sera un modèle de construction éco-responsable. Utilisant principalement du bois pour sa construction, le bâtiment offrira une excellente isolation thermique et acoustique, réduisant ainsi significativement son empreinte carbone. Il sera également équipé de 520 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit et d'ombrières photovoltaïques sur le parking, permettant de réduire de 70 % la consommation énergétique, de 50% la consommation d’eau et donc les émissions de CO2 de l'entreprise.
Des espaces de travail collaboratifs et innovants
Fidèle à sa philosophie de proximité et de cohésion, NTN Europe a conçu son nouveau siège pour favoriser les interactions et la collaboration entre les employés. La moitié de la surface sera dédiée aux espaces de travail, tandis que l'autre moitié comprendra des lieux d'échanges tels que des bulles de collaboration, des alcôves, et un atrium central. Un restaurant, une cafétéria, et des aménagements extérieurs offriront aux salariés un environnement de travail agréable et inspirant.
Une cérémonie symbolique
La pose de la première pierre a été célébrée en présence de Monsieur Eiichi Ukai, CEO de NTN Corporation, et de nombreux officiels. Un mur symbolique en briques de bois recyclé a été érigé, marquant le début de ce projet ambitieux. M. Ukai a également planté un cerisier du Japon, symbole de renouveau et d'espoir, soulignant l'engagement de NTN Europe envers un avenir durable.
Ce nouveau siège social et centre technique européen est un chapitre prometteur pour NTN Europe, renforçant son rôle de leader industriel tout en contribuant à la croissance économique et à la qualité de vie de la région annécienne.
NTN dévoile sa nouvelle gamme de lubrifiants pour roulements, fruit de 100 ans d’expertise
- Europe - Industry OEM - Produits
SNR lance une nouvelle gamme de graisses professionnelles et franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de la maintenance industrielle. La marque met à profit ses 100 ans d’expérience et propose une gamme performante, résistante, simple à utiliser et plus respectueuse de l’environnement pour répondre… Read more
Lancement des Superkits SNR : le duo qui ne fait qu’un !
- Europe - Automotive Aftermarket - Produits
SNR associe son expertise en matière d'amortisseurs et de suspensions pour créer les Superkits, une solution complète et optimale pour la suspension des véhicules. Une offre unique sur le marché Composés d’un amortisseur et d’un kit de suspension avant/arrière, les Superkits représentent la… Read more