Grundsteinlegung für den neuen Hauptsitz von NTN Europe
- Annecy - Gruppe - Events
Am 10. Juli markierte NTN Europe mit der Grundsteinlegung für seinen neuen Firmensitz und das Technikzentrum einen wichtigen Schritt bei der Modernisierung seines historischen Standorts in Annecy. Dieses Projekt, das Teil einer globalen Strategie für Innovation und nachhaltige Entwicklung ist, stellt eine bedeutende Investition in die Zukunft des Unternehmens und der Region dar.
Strategische Weiterentwicklung
Seit seiner Ansiedlung in Annecy im Jahr 1916 war NTN Europe stets ein Schlüsselakteur der lokalen Industrie, insbesondere in den Bereichen Automobil, Industrie und Luftfahrt. Der neue Firmensitz, der vom Architekturbüro Patriarche entworfen wurde, wird ein modernes Gebäude mit einer Fläche von 10.000 m² sein, das 650 Personen in den Büros und bis zu 850 Personen in den Besprechungsräumen beherbergen kann. Das Projekt spiegelt das Engagement von NTN Europe für Innovation, nachhaltige Entwicklung und urbane Integration wider.
Engagement für nachhaltige Entwicklung
Der neue Hauptsitz von NTN Europe wird ein Modell für umweltbewusstes Bauen sein. Das Gebäude wird hauptsächlich aus Holz gebaut und bietet eine hervorragende Wärme- und Schallisolierung, wodurch der CO2-Fußabdruck deutlich reduziert wird. Das Gebäude wird außerdem mit 520 m² Photovoltaikmodulen auf dem Dach und Photovoltaik-Schattenspendern auf dem Parkplatz ausgestattet sein, wodurch der Energieverbrauch um 70 %, der Wasserverbrauch um 50 % und somit die CO2-Emissionen des Standortes gesenkt werden können.
Kollaborative und innovative Arbeitsräume
Getreu seiner Philosophie der Nähe und des Zusammenhalts hat NTN Europe seinen neuen Hauptsitz so gestaltet, dass Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden gefördert werden. Die Hälfte der Fläche wird den Arbeitsbereichen gewidmet sein, während die andere Hälfte aus innovativen Besprechungsbereichen besteht, wie zum Beispiel das zentrale Atrium, Alkoven und Kollaborationsräume. Ein Restaurant, eine Cafeteria und die Außenanlagen werden den Mitarbeitenden eine angenehme und inspirierende Arbeitsumgebung bieten.
Eine symbolische Zeremonie
Die Grundsteinlegung wurde in Anwesenheit von Eiichi Ukai, CEO der NTN Group , und zahlreichen Offiziellen gefeiert. Eine symbolische Mauer aus recycelten Holzziegeln wurde errichtet, um den Beginn dieses ehrgeizigen Projekts zu markieren. Herr Ukai pflanzte außerdem einen japanischen Kirschbaum, ein Symbol der Erneuerung und Hoffnung, und unterstrich damit das Engagement von NTN für eine nachhaltige Zukunft.
Der neue europäische Hauptsitz und das Technikzentrum sind ein vielversprechendes Kapitel für NTN Europe, das die Rolle des Unternehmens als führender Industriekonzern stärkt und gleichzeitig zum Wirtschaftswachstum und zur Lebensqualität in der Region um Annecy beiträgt.
SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge
- France - Industriegroßhandel - Produkte
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more
NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten
- London - Aerospace - Events
Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more