News

Posata la prima pietra della nuova Sede di NTN Europe

- Annecy - Gruppo - Eventi

1-pierre

La posa della prima pietra della nuova Sede e corrispettivo centro tecnico NTN lo scorso10 luglio, ha segnato un'importante pietra miliare nella modernizzazione della sede storica di NTN Europe ad Annecy. In quanto parte integrante di una strategia globale di innovazione e sviluppo sostenibile, questo progetto rappresenta un importante investimento nel futuro dell'azienda e della regione.


Una trasformazione strategica

Dalla sua fondazione ad Annecy nel 1916, NTN Europe è sempre stata un protagonista importante nell'ambito dell'industria locale, in particolare nei settori dell'Automotive, Industria e Aeronautica. Progettata dallo studio di architettura Patriarche, la nuova Sede NTN sarà basata in un moderno edificio di 10.000 m² in grado di ospitare 650 persone negli uffici e fino ad altre 850 nelle aree di condivisione. Questo progetto riflette l'impegno di NTN Europe in materia di innovazione, sviluppo sostenibile e integrazione urbana.


Un impegno per lo sviluppo sostenibile

La nuova Sede di NTN Europe sarà un modello di costruzione eco-responsabile. Attraverso un maggiore utilizzo del legno per la costruzione, l'edificio offrirà un eccellente isolamento termico e acustico, per una riduzione significativa della propria impronta di carbonio. Inoltre, la dotazione di 520 m² di pannelli fotovoltaici sul tetto e di ombreggiatura fotovoltaica sul parcheggio, consentiranno altresì all'azienda di ridurre il consumo di energia del 70%, il consumo di acqua del 50% e le emissioni di CO2.


Spazi di lavoro innovativi in un'ottica di condivisione

Fedele alla sua filosofia di vicinanza e coesione, NTN Europe ha progettato la nuova Sede per incoraggiare l'interazione e la collaborazione tra i dipendenti. Metà della superficie sarà dedicata agli spazi di lavoro, mentre l'altra metà comprenderà dei luoghi di scambio quali aree e luoghi di condivisione e un atrio centrale. Il tutto completato da un ristorante, una caffetteria e strutture esterne che offriranno ai dipendenti un ambiente di lavoro piacevole e stimolante.


Una cerimonia simbolica

La posa della prima pietra è stata celebrata in presenza di Eiichi UKAI, CEO di NTN Corporation, e numerosi funzionari. Un muro simbolico in mattoni di legno riciclato è stato costruito per segnare l'inizio di questo ambizioso progetto. In quanto simbolo di rinnovamento e speranza, E. Ukai ha anche piantato un ciliegio giapponese così da sottolineare l'impegno di NTN Europe per un futuro sostenibile.

Questa nuova Sede europea e relativo centro tecnico rappresentano un capitolo promettente per NTN Europe, che rafforza il proprio ruolo di leader industriale e contribuisce alla crescita economica e qualità della vita della regione di Annecy.

Per saperne di più su NTN Europe
 


 


Rally WRC2: la Citroën C3 Rally2, un'auto leggendaria con cuscinetti ruota SNR

- Annecy - Automotive Aftermarket - Tecnologie

Da oltre 8 mesi seguiamo l'incredibile avventura di Sarah Rumeau e Julie Amblard, del team Iron DAMES, sui circuiti del Campionato mondiale di rally WRC2. 8 mesi di emozioni forti, superamento dei propri limiti e prestazioni sportive.  Ma dietro ogni performance c'è una macchina… Read more

Intervista: Le sfide strategiche della nuova Sede centrale di NTN Europe

- Annecy - Gruppo - Organizzazione

I lavori per la futura Sede sociale di NTN Europe, attualmente in corso, hanno raggiunto fasi fondamentali. La struttura in legno è ormai completata, il tetto è posato e la gru interna è stata smontata. L'edificio sta prendendo forma e il trasferimento dei team è previsto per metà… Read more