Çevreye olan bağlılığımız
Gezegeni korumak için harekete geçip
Karbon nötrlüğüne giden yolda yerimizi alıyoruz
NTN Europe'de çevreyi korumak mutlak bir önceliktir. Çevresel konuları Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) stratejimizin merkezine entegre ediyoruz. Hedefimiz: sürdürülebilir hareketlilik elde etmek ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi çözümler sunarken çevreye bıraktığımız izi de azaltmaktır.

Çevre ve enerji hedeflerimiz
Günümüzün çevre ve enerji sorunlarının bilincinde olarak şunları taahhüt ediyoruz:
- Çevre üzerindeki etkimizi, özellikle de kaynak tüketimimizi, deşarjlarımızı, atıklarımızı ve enerji tüketimimizi azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmak.
- Ürünlerimizin enerji performansını iyileştirerek daha yeşil mobiliteye katkıda bulunmak.
- Karbon nötrlüğüne ulaşmak için sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması felsefesini tesislerimizin merkezine koymak.
Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisinin azaltılması
Su yönetimindeki sorumluluğumuz
Su, korumaya kararlı olduğumuz en değerli kaynaktır. Bu amaçla, su tüketimimizi sınırlandırmak ve endüstriyel süreçlerimizi optimize etmek için somut adımlar attık. 2024 yılında, su tüketimimizi 2018 yılına göre %30 azalttık.
Su tasarrufuna yönelik eylemlerimiz:
- Soğutma devrelerinin optimizasyonu
- Teknolojik yeniliklerin kullanımı
- Proaktif izleme

*2024 yılında 2018 yılına kıyasla
Su: yönetilen bir kaynak
NTN Europe'da, özel danışmanlar, düşük etkiye sahip teknolojiler ve titiz izleme, sürdürülebilir su yönetimi politikamızın temelini oluşturur.
Sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması
Sera gazı emisyonlarıyla mücadele, çevre ve enerji politikamızın önemli bir konusudur. NTN Europe, emisyonlarını 2026 yılına kadar (kapsam 1 ve 2) 2018 seviyelerine kıyasla %55 oranında önemli ölçüde azaltmayı taahhüt etmektedir. Bu iddialı hedefe ulaşmak için çeşitli alanlarda harekete geçiyoruz:
- Üretim tesislerimizde enerji verimliliğinin arttırıyor,
- Endüstriyel süreçleri optimize ederek ve daha az kirletici teknolojiler kullanarak doğrudan emisyonları azaltıyor,
- Bazı tesislerimiz için yenilenebilir enerjilere geçiş yapıyoruz.
2024 yılı sonu itibariyle, kapsam 1 ve 2'deki C02 emisyonlarımızı 2018 yılına kıyasla %47 azaltarak küresel ısınmayla mücadeleye yardımcı olma konusundaki somut kararlılığımızı gösterdik.
Bu sonuçlar, 2035 yılına kadar kapsam 1 ve 2 için karbon nötrlüğüne ve 2050 yılına kadar toplam nötrlüğe ulaşmayı amaçlayan karbon nötrlüğü planımızın bir parçasıdır.

*2018 yılına kıyasla 2024 yılında
NTN Europe'un yeni genel merkezi, yüksek çevresel performansa sahip bir bina
Gelişmiş yalıtım, optimize edilmiş enerji yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı ile Annecy'deki yeni genel merkezimiz, NTN Europe'un sürdürülebilirliğe olan bağlılığını göstermektedir.

Enerji tüketiminin azaltılması
Enerji verimliliğimizi artırmak için proaktif bir yaklaşım benimsedik. 2024 yılından bu yana, tesislerimizin enerji yoğunluğunu 2018 yılına göre %37 oranında azalttık. Tesislerimiz enerji yönetimi için ISO 50001 sertifikasına sahiptir ve bu da sürdürülebilir çözümleri belirlememizi ve uygulamamızı sağlar.
Uyguladığımız girişimler arasında şunlar yer almaktadır:
- Elektrik tüketimini azaltmak için endüstriyel ekipmanların optimize edilmesi.
- Bazı tesislerimiz için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesi, özellikle de tüketimimizin %20 ila 30'unu karşılayacak fotovoltaik panellerin kurulması.
- Gerçek zamanlı kontrol için akıllı enerji yönetim sistemlerinin kurulması.
Atık geri kazanımı
Atık yönetimini çevre politikamızın merkezi bir parçası haline getirdik. 2024 yılına kadar atıklarımızın %98,4'i yeniden kullanım, geri dönüşüm veya enerji dönüşümü yoluyla geri kazandırılmıştır.
Atık geri kazanım çalışmalarımız şunları içermektedir:
- Üretim tesislerimizde sistematik seçici ayıklama.
- İşlenmemiş malzemelerin kullanımını azaltmayı amaçlayan hammaddelerin yeniden kullanım programı.
- Endüstriyel atıkların geri dönüşümü konusunda uzmanlaşmış ortaklarla işbirliği.


Atmosferik emisyonların azaltılması
Son yıllarda, VOC'ler (uçucu organik bileşikler) ve NOx (nitrojen oksitler) dahil olmak üzere faaliyetlerimizi en iyi temsil eden dört kirletici madde ile bağlantılı atmosferik emisyonları azaltmak için gönüllü ve özel bir yaklaşım benimsedik.
Gerçekleştirilen eylemler :
- Solvent tüketimimizin azaltılması
- Kirlilik yaratan ürünlerin ikamesi
- Sıfır emisyonlu süreçlerin geliştirilmesi
Daha çevreci mobiliteyi destekliyoruz
Önceliğimiz, enerji verimliliğinin ve sürdürülebilir tasarımın iyileştirilmesi
Performans ve uzun ömürlülüğü bir araya getirirken çevresel etkilerini azaltan rulmanlar ve mekanik bileşenler tasarlıyoruz.
Rulmanların enerji verimliliği ve sürtünmenin azaltılması konusundaki çalışmalarımız, ekipmanların verimliliğini artırmakta ve ürünlerimizin kullanımıyla ilişkili emisyonları dolaylı olarak azaltmaktadır. Düşük sürtünmeli rulmanlarımız enerji tüketiminin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Makine ve araçlardaki, özellikle de menzil optimizasyonunun çok önemli olduğu elektrikli araçlardaki mekanik kayıpları en aza indirirler.
Yüksek kaliteli malzemeler ve gelişmiş teknolojiler sayesinde ürünlerimiz aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı olacak ve daha uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Daha iyi performans gösteren ve daha uzun süre dayanan ürünler geliştirerek, müşterilerimizin ekipmanlarının dayanıklılığını artırırken çevresel ayak izlerini azaltmalarına da yardımcı oluyoruz.


Döngüsel ekonomiye katkı: eko-tasarımdan yeniden üretime
NTN Europe, eko-tasarım ve yeniden üretim uygulamalarını benimseyerek döngüsel ekonomiye kendini adamıştır. Örneğin, çevre dostu şanzıman tamponlarımızda geri dönüştürülmüş plastikler kullanarak, yeni malzeme üretiminden kaynaklanan karbon ayak izini azaltıyoruz
Aynı zamanda, bakım ve onarım (MRO) hizmetlerimiz demiryolu ve havacılık rulmanlarının ömrünü uzatarak sık değiştirme ihtiyacını azaltmakta, israfı en aza indirmekte ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmaktadır. Ayrıca otomotiv yedek parçaları, özellikle de kullanılmış süspansiyonlar için yenilenmiş bileşenleri yeniden piyasaya sürerek yeniden üretim girişimleri yürütüyoruz.
Bu tutumumuz, yüksek performans standartlarını korurken hammadde tüketimini en aza indirmektedir. Ürün ömrünü uzatmayı ve çevresel etkiyi azaltmayı amaçlayan sürdürülebilir bir yaklaşımın parçasıdır.
Karbon nötrlüğüne giden yolda ilerlerken...
Hedefimiz, tüm değer zincirimiz boyunca harekete geçerek 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmaktır. Bu, tesislerimizin enerji optimizasyonuna, yenilenebilir enerjilere geçişe ve endüstriyel süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine dayalı olarak sera gazı emisyonlarımızda önemli bir azalma yoluyla 2035 yılına kadar kapsam 1 ve 2'de nötrlüğe ulaşmak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, tedarikçilerimizi ve ortaklarımızı sorumlu girişimlere dahil ederek ve enerji anlamında daha verimli ürünler geliştirerek kapsam 3 üzerinde de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

NTN Europe, olumlu dönüşümde
önemli bir oyuncu olarak konumlanmaktadır.
İnsanların her kararın merkezinde olduğu, herkesin gelişip kolektif başarıya katkıda bulunabileceği, amacımıza uygun uyumlu ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edebileceğine inanan bir şirketiz.