Nosso compromisso com o meio ambiente
Agindo para proteger o planeta
No caminho para a neutralidade de carbono
Na NTN Europa, a proteção do meio ambiente é uma prioridade absoluta. Nós integramos as questões ambientais no centro de nossa estratégia de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Nosso objetivo: reduzir nosso impacto ambiental e, ao mesmo tempo, fornecer soluções inovadoras para a mobilidade sustentável e o uso sustentável dos recursos.

Nossas ambições ambientais e energéticas
Conscientes dos desafios ambientais e energéticos atuais, temos o compromisso de :
- Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para reduzir nosso impacto sobre o meio ambiente, em especial nosso consumo de recursos, nossas descargas, nossos resíduos e nosso consumo de energia.
- Contribuir para uma mobilidade mais ecológica, melhorando o desempenho energético de nossos produtos
- Colocar a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no centro de nossas organizações para alcançar a neutralidade de carbono.
Reduzir o impacto de nossas atividades no meio ambiente
Gerenciamento responsável da água
A água é um recurso precioso que temos o compromisso de preservar. Para isso, tomamos medidas concretas para limitar nosso consumo de água e otimizar nossos processos industriais. Até 2024, reduzimos nosso consumo em 30% em relação a 2018.
Nossas ações para economizar água:
- Otimização dos circuitos de resfriamento
- Inovações tecnológicas
- Monitoramento proativo

*em 2024 em comparação com 2018
Gestão da água
Na NTN Europe, consultores dedicados, tecnologias de baixo impacto e monitoramento rigoroso formam a base da nossa política de gestão sustentável da água.
Redução das emissões de gases de efeito estufa (GHG)
A luta contra as emissões de gases de efeito estufa é uma questão importante em nossa política ambiental e energética. A NTN Europa está comprometida em reduzir significativamente suas emissões em 55% até 2026 (escopos 1 e 2) em comparação com os níveis de 2018. Estamos agindo em várias áreas para atingir esse objetivo ambicioso:
- Melhorar a eficiência energética em nossos locais de produção.
- Redução das emissões diretas por meio da otimização dos processos industriais e do uso de tecnologias menos poluentes.
- Transição para energias renováveis em algumas de nossas instalações.
Até o final de 2024, reduzimos nossas emissões de C02nos escopos 1 e 2 em 47% em comparação com 2018, demonstrando nosso compromisso concreto de ajudar a combater o aquecimento global.
Esses resultados fazem parte de um plano de neutralidade de carbono que visa alcançar a neutralidade de carbono para os escopos 1 e 2 até 2035 e a neutralidade total até 2050.

*em 2024 em comparação com 2018
A nova sede da NTN Europe, um edifício com elevado desempenho ambiental
Com isolamento aprimorado, gerenciamento de energia otimizado e uso de energias renováveis, nossa nova sede em Annecy ilustra o compromisso da NTN Europe com a sustentabilidade.

Redução do consumo de energia
dotamos uma abordagem proativa para melhorar nossa eficiência energética. Em 2024, reduzimos a intensidade energética das nossas instalações em 37% em relação a 2018. Nossas instalações têm certificação ISO 50001 para gerenciamento de energia, o que nos permite identificar e implementar soluções sustentáveis.
As iniciativas que colocamos em prática incluem:
- Otimização de equipamentos industriais para reduzir o consumo de eletricidade.
- Mudança para fontes de energia renováveis em algumas de nossas instalações, especialmente com a instalação de painéis fotovoltaicos para cobrir de 20 a 30% do nosso consumo.
- Instalação de sistemas inteligentes de gerenciamento de energia para controle em tempo real.
Recuperação de resíduos
Fizemos do gerenciamento de resíduos uma parte central de nossa política ambiental. Até 2024, 98,4% de nossos resíduos terão sido recuperados, seja por meio de reutilização, reciclagem ou conversão de energia.
Nossos esforços de recuperação de resíduos incluem:
- Triagem seletiva sistemática em nossos locais de produção.
- Programa de reutilização de matérias-primas, com o objetivo de reduzir o uso de materiais virgens.
- Colaboração com parceiros especializados na reciclagem de resíduos industriais.


Redução das emissões atmosféricas
Nos últimos anos, adotamos uma abordagem voluntária para reduzir as emissões atmosféricas ligadas aos quatro poluentes mais representativos de nossas atividades, incluindo VOCs (compostos orgânicos voláteis) e NOx (óxidos de nitrogênio).
Ações realizadas :
- Redução do consumo de solventes
- Substituição de produtos poluentes
- Desenvolvimento de processos com emissão zero
Contribuir para uma mobilidade mais ecológica
Aprimorando a eficiência energética e o design sustentável
Projetamos rolamentos e componentes mecânicos que combinam desempenho e longevidade e, ao mesmo tempo, reduzem seu impacto ambiental. /span>
Nosso trabalho sobre a eficiência energética dos rolamentos e a redução do atrito melhora a eficiência dos equipamentos e reduz indiretamente as emissões associadas ao uso de nossos produtos. Nossos rolamentos de baixo atrito desempenham um papel fundamental na redução do consumo de energia. Eles minimizam as perdas mecânicas em máquinas e veículos, especialmente em veículos elétricos, onde a otimização da autonomia é crucial.
Graças a materiais de alta qualidade e tecnologias avançadas, nossos produtos são projetados para resistir ao desgaste e operar por mais tempo.
Ao desenvolver produtos com melhor desempenho e maior durabilidade, ajudamos a reduzir a pegada ambiental de nossos clientes e, ao mesmo tempo, aumentamos a durabilidade de seus equipamentos.


Contribuindo para a economia circular: do design ecológico à remanufatura
A NTN Europa está comprometida com a economia circular, adotando práticas de design ecológico e de remanufatura. Por exemplo, utilizamos plástico reciclado em nosso eixo de acionamento ecológico, reduzindo a pegada de carbono associada à produção de materiais virgens.
Ao mesmo tempo, nossos serviços de manutenção e reparo (MRO) prolongam a vida útil dos rolamentos ferroviários e aeroespaciais, reduzindo a necessidade de substituição frequente, minimizando o desperdício e maximizando o uso de recursos. Também realizamos iniciativas de remanufatura de peças de reposição automotivas, em especial suspensões usadas, reintroduzindo componentes recondicionados.
Isso minimiza o consumo de matérias-primas e mantém os altos padrões de desempenho. Essas ações fazem parte de uma abordagem sustentável que visa prolongar a vida útil dos produtos e reduzir o impacto ambiental.
A caminho da neutralidade de carbono
Nossa ambição é alcançar a neutralidade de carbono até 2050, tomando medidas em toda a nossa cadeia de valor. Isso significa alcançar a neutralidade nos escopos 1 e 2 até 2035, por meio de uma redução significativa em nossas emissões de gases de efeito estufa com base na otimização energética de nossas instalações, na transição para energias renováveis e na melhoria contínua de nossos processos industriais.
Ao mesmo tempo, também estamos trabalhando no escopo 3, envolvendo nossos fornecedores e parceiros em iniciativas responsáveis e desenvolvendo produtos com maior eficiência energética.

A NTN Europe está se posicionando como um participante fundamental na transformação positiva.
Acreditamos em uma empresa onde as pessoas estão no centro de todas as decisões, onde todos podem prosperar e contribuir para o sucesso coletivo, a fim de construir um futuro harmonioso e sustentável, fiel ao nosso propósito.