Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.
Presse

NTN-SNR pursues the roll-out of CM internal clearance on its range of deep-groove ball bearings
In step with a process launched last year, CM internal clearance is now spreading to the whole range of deep-groove ball bearings so that bore diameter codes 00 to 06 are also available in the…

NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen
Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…

NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019
In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…


KIZEI®: Das neue exklusive sortiment an pendelrollenlagern
Die neuen, zukunftsweisenden Pendelrollenlager von NTN-SNR sind durch Metallschilde geschützt und zeichnen sich durch eine höhere Effizienz in der Produktion, niedrigere Wartungskosten, ISO-…

NTN-SNR führt eine neue Produktreihe von Steuerkettensätzen ein
NTN-SNR erweitert sein Angebot für das Modul Motorsteuerung und bringt 22 Steuerkettensätze auf den Markt. Diese Produktreihe ist für die beliebtesten europäischen und asiatischen Fahrzeuge…

Award: Das NTN-SNR Sensorlager wird von MAGNA als Innovation des Jahres ausgezeichnet
NTN-SNR ROULEMENTS (Weltmarktführer im Bereich Wälzlager) und EFI AUTOMOTIVE (Sensorspezialist) setzen sich für die Antriebe der Zukunft ein: Die Unternehmen entwickelten in Kooperation ein…

NTN-SNR unterstützt LAZARETH bei der Entwicklung einer Weltneuheit Erstes fliegendes Motorrad mit Elektroantrieb – die LMV 496
NTN-SNR präsentiert gemeinsam mit dem französischen Fahrzeugbauer LAZARETH das erste fliegende Motorrad mit Elektroantrieb, die LMV 496. Es ist bereits das dritte gemeinsame Innovationsprojekt der…

SmartTEMP von NTN-SNR: für die sicherste und zuverlässigste Erwärmung von Wälzlagern
NTN-SNR Roulements bringt mit SmartTEMP eine neue Baureihe von Induktionsanwärmgeräten auf den Markt. Die Geräte zeichnen sich durch eine umfassende Temperatursteuerung aus, wodurch die…

NTN-SNR auf der AutoZum 2019: Weltweit führender Hersteller mit neuen Produkten für den freien Markt
Bei dem wichtigsten Treffpunkt der Branche in Salzburg zeigt NTN-SNR sein kontinuierlich wachsendes Sortiment aus den drei Produktlinien POWERTRAIN, CHASSIS und DRIVELINE. Know-how,…