Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.
Presse
Die NTN-Gruppe entwickelt Magnetringe für Sensortechnik
In einer Zeit, in der immer mehr Industriebereiche vollautomatisiert werden, wird auch eine immer exakter arbeitende Technik unabdingbar. Vor allem Winkelmessungen benötigen eine Genauigkeit und…
Projekt KI-PREDICT : Erhöhung der Produktqualität von NTN-SNR Linearführungen durch magnetoresistive Sensoren und künstliche Intelligenz
In dem neuen vom BMBF geförderten Forschungsprojekt KI-PREDICT wollen acht Unternehmen und Forschungseinrichtungen gemeinsam unter Einsatz von unterschiedlichen Sensorsystemen und Methoden der…
Pascal Langer zum leiter der internationalen Handelsgruppen bei NTN-SNR ernannt
Angesichts der neuen Herausforderungen im freien Ersatzteilmarkt und der wachsenden Rolle internationaler Handelsgruppen gibt NTN-SNR, ein weltweit führender Automobilzulieferer, die Ernennung von…
NTN-SNR bietet "Aktionstage im Sommer" zur Unterstützung der Vertriebskunden
Während die Wirtschaft des freien Kfz-Ersatzteilmarkts langsam wieder anspringt, organisiert NTN-SNR, ein weltweit führender Ausrüstungshersteller, für seine Vertriebskunden zwei einzigartige…
NTN-SNR pursues the roll-out of CM internal clearance on its range of deep-groove ball bearings
In step with a process launched last year, CM internal clearance is now spreading to the whole range of deep-groove ball bearings so that bore diameter codes 00 to 06 are also available in the…
NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen
Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…
NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019
In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…