Em um mundo onde os recursos naturais são cada vez mais escassos, a NTN Europa está ativamente comprometida em reduzir sua pegada ecológica, colocando a gestão responsável da água no centro de suas prioridades ambientais. Esse compromisso reflete nosso desejo de conciliar o desempenho industrial e a preservação dos recursos, em harmonia com nossa razão de ser: “ Make the world Nameraka”.
Gerenciamento de água estruturado e certificado
Como parte de sua estratégia de CSR, a NTN Europe faz questão de otimizar a gestão da água. Nossas instalações industriais com certificação ISO 14001 incorporam rigorosos padrões de gerenciamento ambiental, incentivando uma redução sustentável no uso de recursos naturais.
As práticas incluem :
- Otimização dos circuitos: redução de vazamentos e aumento da eficiência.
- Uso de inovações tecnológicas: adoção de equipamentos eficientes em termos de água e energia e aprimoramento de nossos planos de medição de água.
- Estabelecimento de um nível de alerta de seca
- Mapeamento dos medidores de água em nossas unidades: para monitorar o consumo de água em cada unidade e implementar ações específicas.
- A criação de um grupo empresarial especializado em H2o , que está elaborando uma lista de ações a serem implementadas para atingir os objetivos do Grupo.
- A nomeação de um coordenador de “Água” em cada local de produção, para garantir que as ações a serem tomadas sejam implementadas de forma eficaz.
Essa abordagem proativa e coordenada visa garantir o uso sustentável da água e reforçar o compromisso da NTN Europa com a preservação dos recursos naturais.


Coordenadora do Sistema de Energia e Meio Ambiente
Redução do consumo de água: esforços quantificados e resultados concretos

Consumo de água na NTN Europe
Em 2023, a NTN Europe terá alcançado um consumo de água de 0,54 m³ por k€ de valor agregado, em comparação com 0,64 em 2022 e 0,60 em 2021. Essa redução contínua é baseada em uma abordagem estruturada para o gerenciamento de recursos.
Uma das principais iniciativas é o monitoramento trimestral do consumo de água, que nos permitirá medir com precisão o progresso feito e identificar áreas de melhoria. No final do segundo trimestre de 2024, foi registrada uma redução de 11% em comparação com o mesmo período de 2023, demonstrando maior eficiência em nossos processos.
Todas as ações permitiram uma redução de 30% no consumo de água em relação a 2018.
Um projeto emblemático: modernização da produção de água de resfriamento
O projeto de modernização dos sistemas de resfriamento no Edifício 1 da unidade de Argonay incorpora o compromisso da NTN Europe de reduzir seu consumo de água. Ao substituir as torres de resfriamento por um novo resfriador com tecnologias avançadas, como resfriamento livre e recuperação de calor, o projeto não apenas reduzirá o consumo de água em 990 m³ por ano, mas também melhorará a eficiência energética.
O projeto faz parte de uma abordagem geral que visa atingir a neutralidade de carbono até 2035.

Em direção a uma visão global e sustentável para alcançar a neutralidade de carbono
A gestão da água é uma alavanca essencial em nossa ambição ambiental, que também inclui a redução das emissões de gases de efeito estufa. Ao reduzir a necessidade de água, reduzimos a energia necessária para tratá-la, apoiando assim nossos objetivos de descarbonização. Essa abordagem proativa também responde aos desafios impostos pelas secas recorrentes, com planos de economia de água adaptados a diferentes níveis de alerta.

Cada gota economizada e cada ciclo otimizado contribuem para um futuro onde a harmonia entre o progresso tecnológico e o respeito pelo planeta é uma realidade. A NTN Europa mostra que o desenvolvimento sustentável é possível em ambientes industriais exigentes, ao mesmo tempo em que ajuda a preservar a água, esse bem comum vital.
Com iniciativas como o projeto de modernização das instalações de Argonay e a gestão rigorosa dos nossos recursos, afirmamos o nosso papel na construção de um mundo mais fluido, sustentável e harmonioso. Na NTN Europa, cada ação conta na construção de um futuro responsável.