In un mondo in cui le risorse naturali sono sempre più scarse, NTN Europe s’impegna attivamente a ridurre la propria impronta ecologica, ponendo la gestione responsabile dell’acqua al centro delle sue priorità ambientali. Questo impegno riflette la volontà di NTN di conciliare prestazioni industriali e conservazione delle risorse, in linea con la propria filosofia: «Make the world Nameraka».
Gestione dell’acqua strutturata e certificata
Nell’ambito della sua strategia RSI, NTN Europe si pone l’obiettivo di ottimizzare la gestione dell’acqua. I siti industriali NTN, certificati ISO 14001, integrano rigorosi standard di gestione ambientale, promuovendo una riduzione sostenibile dell’utilizzo delle risorse naturali.
Le attività includono:
- Ottimizzazione dei circuiti: riduzione delle perdite e aumento dell'efficienza
- Utilizzo di innovazioni tecnologiche: adozione di apparecchiature per il risparmio idrico ed energetico e potenziamento dei piani di misurazione dell'acqua
- Implementazione di un livello di allerta siccità
- Mappatura dei contatori dell’acqua nei siti: per monitorare il consumo idrico di ogni sito e attuare azioni specifiche
- Creazione di un gruppo aziendale specializzato in H2o che sviluppi un quadro di azioni da attuare per raggiungere gli obiettivi del gruppo
- Nomina di un referente aziendale «Acqua» presso ogni sito produttivo, per garantire l'effettiva attuazione delle azioni da intraprendere


Coordinatrice del Sistema Ambiente & Energia
Riduzione del consumo di acqua: sforzi quantificati e risultati concreti

Consumo di acqua presso NTN Europe
Nel 2023, NTN Europe ha raggiunto un consumo di acqua di 0,54 m³ per k€ di valore aggiunto, rispetto a 0,64 nel 2022 e 0,60 nel 2021. Questa riduzione continua si basa su un approccio strutturato della gestione delle risorse.
Tra le iniziative degne di nota, il monitoraggio trimestrale dei consumi idrici consente di misurare con precisione i progressi compiuti e individuare i punti di miglioramento. Alla fine del secondo trimestre del 2024 è stata registrata una riduzione dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2023, a dimostrazione di una maggiore efficienza nei nostri processi.
L'insieme delle azioni intraprese ha consentito una riduzione del 30% del consumo idrico rispetto al 2018.
Un progetto di punta: l'ammodernamento della produzione di acqua di raffreddamento
Il progetto di modernizzazione dei sistemi di raffreddamento dell'edificio 1 del sito di Argonay rispecchia l'impegno di NTN Europe a ridurre il consumo di acqua. Sostituendo le Torri di Raffreddamento (TAR) con una nuova unità di raffreddamento dotata di tecnologie avanzate come il free-cooling e il recupero di calore, questo progetto non solo limita i prelievi d'acqua di 990 m³ all'anno, ma migliora anche l'efficienza energetica.
Questo progetto fa parte di un approccio globale volto a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035.

Verso una visione globale e sostenibile per raggiungere la neutralità carbonica

Ogni goccia risparmiata e ogni ciclo ottimizzato contribuiscono ad un futuro in cui l'armonia tra progresso tecnologico e rispetto per il pianeta è una realtà. NTN Europe dimostra che lo sviluppo sostenibile è possibile in ambienti industriali esigenti, contribuendo al contempo a preservare l'acqua, un bene comune vitale.
Con iniziative quali il progetto di ammodernamento del sito di Argonay (Francia) ed una rigorosa gestione delle nostre risorse, affermiamo il nostro ruolo nella costruzione di un mondo più fluido, sostenibile e armonioso. In NTN Europe, ogni azione conta per costruire un futuro responsabile.