Dans un monde où les ressources naturelles se raréfient, NTN Europe s’engage activement à réduire son empreinte écologique, plaçant la gestion responsable de l’eau au cœur de ses priorités environnementales. Cet engagement reflète notre volonté de concilier performance industrielle et préservation des ressources, en harmonie avec notre raison d’être : « Make the world Nameraka ».
Une gestion de l’eau structurée et certifiée
Dans le cadre de sa stratégie RSE, NTN Europe met un point d'honneur à optimiser la gestion de l'eau. Nos sites industriels, certifiés ISO 14001, intègrent des normes rigoureuses de management environnemental, favorisant une réduction durable de l’utilisation des ressources naturelles.
Les pratiques incluent :
- L’optimisation des circuits : réduction des fuites et augmentation de l’efficacité.
- L’utilisation d’innovations technologiques : adoption d’équipements économes en eau et en énergie, et amélioration de nos plans de comptage eau.
- La mise en place d’un niveau d’alerte en cas de sécheresse
- La cartographie des compteurs d’eau des sites : pour suivre la consommation d’eau de chaque site et mettre en place des actions spécifiques.
- La création d’un groupe métier spécialisé H2o qui élabore un référentiel d’actions à mettre en place pour atteindre les objectifs du groupe.
- La nomination d’un référent métier « Eau » sur chaque site de production, garantissant ainsi la mise en œuvre efficace des actions à mener.
Cette approche proactive et coordonnée vise à assurer une utilisation durable de l'eau et à renforcer l'engagement de NTN Europe envers la préservation des ressources naturelles.


Coordinatrice Système Environnement & Energie
Reduction de la consommation d’eau : des efforts chiffrés et des résultats concrets

Consommation d'eau chez NTN Europe
En 2023, NTN Europe a atteint une consommation d’eau de 0,54 m³ par k€ de valeur ajoutée, contre 0,64 en 2022 et 0,60 en 2021. Cette réduction continue s’appuie sur une approche structurée de gestion des ressources.
Parmi les initiatives notables, un suivi trimestriel de la consommation d’eau permet de mesurer précisément les progrès réalisés et d’identifier les leviers d’amélioration. À la fin du deuxième trimestre 2024, une réduction de 11 % par rapport à la même période 2023 a été enregistrée, démontrant une efficacité accrue dans nos processus.
L’ensemble des actions a permis une réduction de 30% de la consommation d’eau par rapport à 2018.
Un projet phare : la modernisation de la production d’eau de refroidissement
Le projet de modernisation des systèmes de refroidissement au bâtiment 1 du site d’Argonay incarne l’engagement de NTN Europe à réduire sa consommation d’eau. En remplaçant les Tours Aéroréfrigérantes (TAR) par un nouveau groupe froid doté de technologies avancées comme le free-cooling et la récupération de chaleur, ce projet permet non seulement de limiter les prélèvements d’eau de 990 m³ par an mais aussi de renforcer l’efficacité énergétique.
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale visant la neutralité carbone d’ici 2035.

Vers une vision globale et durable pour atteindre la neutralité carbone
La gestion de l’eau est un levier essentiel dans notre ambition environnementale, qui inclut également la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En diminuant les besoins en eau, nous réduisons l'énergie nécessaire à son traitement, soutenant ainsi nos objectifs de décarbonation. Cette démarche proactive répond également aux défis liés aux sécheresses récurrentes, avec des plans de sobriété hydrique adaptés aux différents niveaux d’alerte.

Chaque goutte économisée et chaque cycle optimisé participent à un avenir où l’harmonie entre progrès technologique et respect de la planète est une réalité. NTN Europe montre qu’un développement durable est possible dans des environnements industriels exigeants, tout en contribuant à préserver l’eau, ce bien commun vital.
Avec des initiatives comme le projet de modernisation du site d’Argonay et une gestion rigoureuse de nos ressources, nous affirmons notre rôle dans la construction d’un monde plus fluide, plus durable et plus harmonieux. Chez NTN Europe, chaque action compte pour façonner un futur responsable.