En un mundo en el que los recursos naturales son cada vez más escasos, NTN Europe se compromete activamente a reducir su huella ecológica, situando la gestión responsable del agua en el centro de sus prioridades medioambientales. Este compromiso refleja nuestro deseo de conciliar el rendimiento industrial y la preservación de los recursos, en armonía con nuestra razón de ser: «Make the world Nameraka».
Gestión del agua estructurada y certificada
Como parte de su estrategia de RSE, NTN Europe se compromete a optimizar la gestión del agua. Nuestras plantas industriales, certificadas ISO 14001, incorporan rigurosas normas de gestión medioambiental, que favorecen una reducción sostenible del uso de los recursos naturales.
Las prácticas incluyen:
- Optimización de circuitos: reducción de fugas y aumento de la eficiencia.
- Uso de innovaciones tecnológicas: adopción de equipos que ahorran agua y energía, y mejora de nuestros planes de medición del agua.
- Establecimiento de un nivel de alerta en caso de sequía.
- El mapeo de los contadores de agua de los centros: para hacer un seguimiento del consumo de agua de cada centro y poner en marcha acciones específicas.
- La creación de un grupo de trabajo especializado en H2o que elabora un conjunto de acciones a implementar para alcanzar los objetivos del grupo.
- El nombramiento de un referente de trabajo «Agua» en cada centro de producción, garantizando así la implementación eficaz de las acciones a llevar a cabo.
Este enfoque proactivo y coordinado tiene como objetivo garantizar un uso sostenible del agua y reforzar el compromiso de NTN Europe con la preservación de los recursos naturales.


Coordinadora del Sistema de Medio Ambiente y Energía
Reducción del consumo de agua: esfuerzos cuantificados y resultados concretos

Water consumption at NTN Europe
En 2023, NTN Europe alcanzó un consumo de agua de 0,54 m³ por k€ de valor añadido, frente a 0,64 en 2022 y 0,60 en 2021. Esta reducción continua se basa en un enfoque estructurado de gestión de recursos.
Entre las iniciativas más destacadas, un seguimiento trimestral del consumo de agua permite medir con precisión los progresos realizados e identificar los factores de mejora. Al final del segundo trimestre de 2024, se registró una reducción del 11 % en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que demuestra una mayor eficacia en nuestros procesos.
El conjunto de medidas ha permitido reducir el consumo de agua en un 30 % con respecto a 2018.
Un proyecto emblemático: la modernización de la producción de agua de refrigeración
El proyecto de modernización de los sistemas de refrigeración en el edificio 1 de la planta de Argonay encarna el compromiso de NTN Europe de reducir su consumo de agua. Al sustituir las torres de refrigeración por aire (TAR) por un nuevo grupo de refrigeración equipado con tecnologías avanzadas como el free-cooling y la recuperación de calor, este proyecto no solo permite limitar la extracción de agua en 990 m³ al año, sino también aumentar la eficiencia energética.
Este proyecto forma parte de un enfoque global que tiene como objetivo la neutralidad de carbono para 2035.

Hacia una visión global y sostenible para alcanzar la neutralidad de carbono
La gestión del agua es un factor esencial en nuestro objetivo medioambiental, que también incluye la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al reducir la demanda de agua, disminuimos la energía necesaria para su tratamiento, apoyando así nuestros objetivos de descarbonización. Este enfoque proactivo también responde a los desafíos relacionados con las sequías recurrentes, con planes de moderación hídrica adaptados a los diferentes niveles de alerta.

Cada gota ahorrada y cada ciclo optimizado contribuyen a un futuro en el que la armonía entre el progreso tecnológico y el respeto por el planeta sea una realidad. NTN Europe demuestra que el desarrollo sostenible es posible en entornos industriales exigentes, al tiempo que contribuye a preservar el agua, un bien común vital.
Con iniciativas como el proyecto de modernización de la planta de Argonay y una gestión rigurosa de nuestros recursos, afirmamos nuestro papel en la construcción de un mundo más fluido, más sostenible y más armonioso. En NTN Europe, cada acción cuenta para forjar un futuro responsable.