News

Automechanika Innovation Award - Entre los finalistas, NTN-SNR ha sido premiado por su rodamiento cerámico para el Jaguar XE SV Project 8… ¡una primicia mundial!

- Frankfurt - Automotive OEM - Productos

automechanika-innovation-award

NTN-SNR presenta en el salón de Automechanika Frankfurt 2018, el rodamiento de rueda cerámico que ha desarrollado específicamente para Jaguar-Land-Rover, concretamente para el Jaguar XE SV Project 8.
Este rodamiento, ha sido seleccionado por un jurado de expertos como finalista a los premios Automechanika Innovations Awards, entre otras 120 candidaturas presentadas.

El principal beneficio a destacar es la reducción de 840 gramos sobre el conjunto del vehículo. 
Un rodamiento equipado de bolas cerámicas, permite una mayor rigidez de montaje y una disminución de las deformaciones bajo las tensiones importantes que ejerce el vehículo en uso deportivo en circuito.
Un rodamiento equipado con bolas de cerámica genera menos pérdidas por rozamiento, ventaja importante tanto sobre el plan de eficiencia deportiva como sobre el plan de reducción de consumo. Para saber más


Rally WRC2: el Citroën C3 Rally2, un coche mítico equipado con rodamientos de rueda SNR

- Annecy - Automotive Aftermarket - Tecnologías

Desde hace más de ocho meses, seguimos la increíble aventura de la tripulación formada por Sarah Rumeau y Julie Amblard, del equipo Iron DAMES, en las pistas del Campeonato Mundial de Rallyes WRC2. Ocho meses de emociones fuertes, superación personal y logros deportivos. Pero detrás de cada... Read more

Entrevista: Los retos estratégicos de la nueva sede central de NTN Europe

- Annecy - Grupo - Organización

Las obras de la futura sede de NTN Europe, actualmente en curso, han alcanzado algunas etapas clave. La estructura de madera ya está terminada, se ha colocado el tejado y se ha desmontado la grúa interior. El edificio va tomando forma y está previsto que los equipos se trasladen a... Read more