DRIVELINE, PIEZAS DE RECAMBIO
para Vehículos Ligeros

Para el recambio de sus rodamientos de caja de cambios y sus topes de embrague, ofrézcase la misma calidad que las piezas que se suministran a los constructores.

Transmisión

Los rodamientos de caja de cambio y los topes de embrague son piezas críticas para el buen funcionamiento de la transmisión.

NTN desarrolla productos y piezas de primer equipo para los constructores. Para estas piezas de recambio, NTN le garantiza:

  • Un producto de categoría Primer Equipo, idéntico al origen.
  • Una fiabilidad idéntica a la del primer equipo.
  • Un alto nivel de duración.
  • Una eficiencia de primer orden.
  • Una capacidad para innovar y diseñar los productos de mañana.
  • Un acompañamiento vía nuestro soporte técnico (formaciones, consejos, análisis, etc.).

Rodamientos de caja de cambios: una gama completa que se adapta a numerosas configuraciones

  • Una gama de más de 300 referencias, 123 de marca NTN y 179 de marca SNR.
  • El 80% de esta gama está compuesta de rodamientos específicos para 3 tipos de cajas de cambios: Automática - Manual - De variación continua.
  • Una oferta que cubre más de 155 configuraciones de cajas de cambios para automóviles. 

Sin comprometer la fiabilidad de los productos

Las cajas de cambios no toleran la aproximación. Contienen entre 6 y 14 rodamientos, permitiendo:

  • El posicionamiento y la rotación de los ejes en relación a los cárteres
  • La toma de los esfuerzos de los sincronizadores (sincros).
Rodamientos de caja de cambios

Extremadamente fiables, los rodamientos SNR están diseñados para:

  • Garantizar la ausencia de juego en la caja de cambios.
  • Funcionar en un ambiente severo: temperatura elevada, polución eventual del aceite de la caja de cambios, fuertes cargas, flexión de los ejes debida al aumento del par motor, ausencia de lubricación en el caso de fuga de aceite al nivel de la caja ,etc.
  • Responder a exigencias específicas como la resistencia mecánica, el rendimiento, la acústica, la precisión de montaje, etc.
Topes de embrague SNR

NTN un actor principal en el mercado 

Presentes desde hace varios años en este mercado, hemos desarrollado una gama de rodamientos de empuje de embrague respondiendo a las necesidades de la mayoría de los fabricantes mundiales.
Fabricados en nuestras plantas japonesas y francesas (NTN y SNR), los volúmenes de producción de rodamientos de empuje de embrague hacen de NTN uno de los mayores actores mundiales. 

Componentes fiables y adaptados a ambientes exigentes: 

  • Tecnología en chapa de acero especial seleccionada en primer equipo por los constructores automóviles.
  • Rodamiento de contacto angular optimizado para los esfuerzos axiales que se producen en el diafragma.
  • Jaula de poliamida adaptada a los esfuerzos de aceleración frecuentes.
  • Junta de estanqueidad que aumenta considerablemente la duración de vida en un ambiente muy polucionado.
  • Una lubricación especialmente diseñada para resistir a altas temperaturas que permiten alargar la vida útil del rodamietnos de empuje de embrague. 

NTN propone también una gama completa de productos de transmisión, CVJ, kits con juntas y fuelles, presentada en la oferta PRODUCTOS RECAMBIO AUTOMOVIL - Chasis

Para más información sobre piezas de transmisión     Consulte el FOLLETO

Encontrar todas las piezas en el catálogo on-line     Abrir e-Shop

Romain PETELLAZ

En un entorno severo: temperaturas elevadas, entorno con polución, aceite contaminado por partículas metálicas, “el rodamiento es el fusible de la caja de cambios”. Con condiciones tan extremas, la fiabilidad es una prioridad para SNR que se refleja en su oferta. Todos los rodamientos de cajas de cambios que proponemos se fabrican y se diseñan en nuestras fábricas para la actividad de primer equipo.

Romain PETELLAZ - Responsable de gamas, Automotive Aftermarket NTN

transmission

¿Tiene una pregunta técnica?CONTÁCTENOS