Los rodamientos de rueda permiten la rotación de la rueda (motriz o no motriz) respecto al chasis del vehículo, soportando las cargas aplicadas correspondientes.
NTN-SNR ha desarrollado para los constructores automóviles, diferentes tipos de rodamientos, según el vehículo y las funciones a las que está destinado. Se habla de generación de rodamientos, llamados generalmente "GEN".
Rodamientos de rueda, Generación 1
Las primeras aplicaciones utilizaban rodamientos de una sola hilera de cuerpos rodantes, montados por parejas. En comparación con este tipo de rodamientos convencionales, los rodamientos de rueda NTN-SNR de primera generación, con 2 hileras de cuerpos rodantes, no necesitan ningún reglaje (ni de precarga ni de alineación).
Ventajas del GEN.1
- tamaño reducido, mejor fiabilidad y proceso de montaje mas simple. Es uno de los rodamientos mas utilizados.
![roulements-de-roue-1 roulements-de-roue-1](/sites/default/files/2016-11/Gen123-1bis_0.jpg)
Rodamientos de rueda, Generación 2
Para responder a la necesidad, expresada por los constructores, de simplicidad y de disminución de peso, NTN-SNR propone diferentes tipos de rodamientos cuyos anillos exteriores e interiores toman formas muy elaboradas: bridas, collarines y agujeros de fijación para facilitar el montaje sobre el chasis del vehículo.
Ventajas del GEN.2
- disminución del número de piezas, mejora de la rigidez, aumento de la precisión y mejor adaptación a las condiciones de funcionamiento.
![roulements-de-roue-2 roulements-de-roue-2](/sites/default/files/2016-11/Gen123-2bis_0.jpg)
Rodamientos de rueda, Generación 3
Los rodamientos de 3ª generación integran dos funciones de fijación: la fijación al chasis por una parte y la fijación del disco de freno y de la llanta por otra parte, gracias a las bridas sobre los anillos exterior e interior. Además, la integración del rodamiento en el vehículo permite una función de transmisión, en el caso de un tren motor (accionamiento a través de las acanaladuras al nivel del diámetro interior).
Ventajas del GEN.3
- montaje facilitado gracias a la precarga aplicada en fábrica.
![roulements-de-roue-3 roulements-de-roue-3](/sites/default/files/2016-11/Gen123-3bis_0.jpg)
Los rodamientos de rueda se desarrollan a partir de las especificaciones de los constructores del mercado automóvil y son suministrados también en el recambio vehículo.
¿Tiene preguntas? CONTÁCTENOS