SeynARIO-P: una transformación industrial para impulsar la competitividad y la electrificación automóvil
- Annecy - Grupo - Eventos

La fábrica de NTN de Seynod, Francia, situada cerca de la sede de la empresa en Annecy, está experimentando una gran transformación a lo largo de cinco años, con el proyecto SeynARIO-P. Un plan de inversión de 33,6 millones de euros, apoyado por France 2030 y el polo de competitividad CIMES, cofinanciado por el Estado y la Unión Europea por valor de 5,238 millones de euros. Esta financiación fue concedida por Bpifrance, reconociendo así el potencial estratégico del proyecto para la nueva industria de la movilidad.
El objetivo es convertir la planta en un centro industrial líder en la producción de componentes de alta tecnología para vehículos eléctricos. Para el año fiscal 30, esta iniciativa pretende aumentar la facturación de la planta de Seynod en un 50%.
Reorganización de las líneas de producción para la electromovilidad
Para responder a la electrificación del mercado automóvil, NTN Europe está reorganizando su planta de Seynod en torno a cinco familias de productos estratégicos:
- Topes de suspensión de diseño ecológico
- Elementos rodantes metálicos y cerámicos
- Husillos de bolas para actuadores eléctricos
- Sensores y motores eléctricos integrados (eMotor)
- Rodamientos de rueda de tercera generación que integran las funciones de buje y brida para un montaje simplificado y eficiente y un ajuste preciso de la precarga. Estos rodamientos están destinados al mercado de recambios y los nuevos mercados de movilidad.
Esto, unido a la digitalización completa de la fábrica, permitirá aumentar la competitividad y fortalecerá su posición en la fabricación de componentes para la nueva movilidad.
Modernización de procesos para una fábrica más eficiente y sostenible
La inversión también incluye una transformación de los medios industriales, basada en la digitalización y automatización de procesos y el desarrollo de competencias.

Estas innovaciones permitirán:
- Aumentar la productividad, reforzando la flexibilidad y el rendimiento industrial, asegurando puestos de trabajo en la planta.
- Minorar la dureza del trabajo, gracias a una organización optimizada y a tecnologías avanzadas, mejorando las condiciones de trabajo y el atractivo de los empleos.
- Reducir la huella de carbono, mejorando la eficiencia energética y optimizando el uso de los recursos.
Un centro industrial más respetuoso con el medio ambiente
Como parte de su transformación, la fábrica de Seynod está implementando medidas concretas para reducir el impacto medioambiental de su producción:
- Optimización energética: instalación de bombas de calor en los talleres e implementación de un sistema de recuperación de condensados para reducir el consumo de agua.
- Reducción de residuos industriales: proceso limpio que permite una reducción significativa de los lodos de molienda, y uso de aleaciones de aluminio reciclables en lugar de materiales metálicos y plásticos no reciclables.
- Fabricación más responsable: uso de materiales reciclados y reciclables, producción de componentes sin tierras raras ni cobre, y uso de plásticos de base biológica.
- Reubicación de los suministros: reducción de las emisiones de CO2 gracias a la fabricación en Francia y a una red de proveedores locales, lo que limita la huella de carbono del transporte.
Con SeynARIO-P, NTN Europe sitúa su planta de Seynod en una dinámica de innovación y de rendimiento sostenible, lo que le permite seguir el ritmo de la evolución del mercado automóvil y afrontar los retos de la electromovilidad.
NTN Europe y Kulelagerhuset apoyan a la joven campeona de ciclismo de montaña de descenso Nellie Aabech
- Annecy - Distribución industrial - Otros
NTN Europe apoyará a la joven campeona noruega de ciclismo de montaña de descenso Nellie Aabech durante toda la temporada 2025. Esta colaboración deportiva, basada en el rendimiento, el compromiso y los valores humanos, refleja la ambición... Read more
NTN presenta los sistemas de linear motion de su marca SNR en la feria Automatica
- Munich - Distribución industrial - Eventos
Venga a descubrir los sistemas de linear motion de la marca SNR en la feria Automatica, que se celebrará del 24 al 27 de junio de 2025 en el recinto ferial de Múnich, pabellón A6, stand 520.La cuenta atrás ha comenzado: la feria Automatica abre sus puertas en MúnichDurante... Read more