Profitieren Sie vom Know-how eines Erstausrüsters, eines Multispezialisten für Steuerzeiten und Motorzubehör.
Das Know-How und die Leistungsstärke eines OE-Herstellers im Bereich der Ersatzteile
Als Erstausrüster genießen wir das Vertrauen der größten Automobilhersteller. Unser komplettes Sortiment an Zahn- und Keilrippenriemen deckt nahezu 94 % der europäischen Fahrzeugflotte ab.
Wir garantieren:
- höchste Qualität entsprechend den Angaben des Herstellers
- ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit
- eine erstklassige Leistung
- die Fähigkeit zur Innovation und zur Entwicklung der Produkte der Zukunft
- Unterstützung durch unsere Supportdienste und Unterstützung durch technische Kommunikation
SNR Motorsteuerung: Ein komplettes Sortiment eines OE-Herstellers



Unser Sortiment deckt mit unseren NTN- und SNR-Markenprodukten den gesamten Bedarf europäischer und asiatischer Fahrzeugmarken ab, nicht zuletzt dank unserer europäisch-japanischen Firmengeschichte.
Zahnriemen-Kits mit und ohne Wasserpumpe
Wie der Zahnriemen selbst sind auch die Rollen und Wasserpumpen Verschleißteile. Sie müssen daher bei der Wartung des Zahnriemens ausgetauscht werden, da der Verschleiß einer dieser Komponenten zu einem Motorschaden führen kann.
NTN bietet komplette Kits an, welche die erstklassige Qualität aller Komponenten gewährleisten. Außerdem wird sichergestellt, dass alle richtigen Teile für die jeweilige Reparatur zur Verfügung stehen und das Risiko einer Verwechslung der Teilenummern ausgeschlossen ist.
SNR-Zahnriemen-Kits mit und ohne Wasserpumpe enthalten alle Teile, die für einen professionellen Austausch benötigt werden:
- Rollen: starre Spannrollen mit Stützhalterung oder exzentrisch, automatische dynamische Spannrollen, hydraulische Spannvorrichtungen und Umlenkrollen (gezahnt, gebördelt oder Standard)
- Riemen: um den immer höheren Belastungen standzuhalten und die Lebensdauer zu verlängern, werden verstärkte oder HT-Riemen aus Teflon oder Kevlar eingesetzt. NTN bietet genau die technische Lösung, die der Fahrzeughersteller vorgesehen hat.
- Wasserpumpe: NTN verfügt über echtes Know-how in der Erstausrüstung. Unsere Fabriken produzieren mehr als eine Million Wasserpumpenlager pro Jahr.
- Befestigungsmittel: schrauben, Muttern, Dichtungen, etc.
Steuerketten-Kits
Immer mehr Fahrzeuge laufen bei den Automobilherstellern mit kettengetriebenen Motorsteuerungssystemen vom Band. Trotz der Vorteile (Haltbarkeit, kompaktere Motorgröße) ist ein Motor mit Steuerkette den gleichen Belastungen ausgesetzt wie ein Motor mit Zahnriemen.
Daher muss der Steuerkettensatz in regelmäßigen Abständen überprüft werden, und es kann sein, dass der Fahrzeughalter seine Steuerkette austauschen lassen muss, um den Motor wieder auf sein ursprüngliches Leistungsniveau zu bringen.
NTN bietet ein komplettes Sortiment an 100 Steuerketten-Kits an, welche die wichtigsten Anforderungen des Marktes abdecken.
Jedes Kit enthält:
- Kette: sie befindet sich im Motorblock und hat die Aufgabe, die Nockenwelle, die Einspritzpumpe und die Kurbelwelle zu synchronisieren.
- Hydraulische Kettenspanner: sie bestehen aus mehreren Elementen (Federn, Zylinder, Kolbenstange und Dichtungen), werden in unseren NTN-Werken montiert und enthalten Öl, das Temperaturschwankungen standhält.
- Gleitschienen: sie sind für die Führung und/oder Spannung der Kette vorgesehen.
- Zahnräder und VVT: schlüsselkomponenten, über welche die Steuerkette läuft. Es handelt sich um Zahnräder, deren Zahnform und -ausrichtung für die perfekte Synchronisierung mit der Kette entscheidend sind. Die Kettenräder mit variabler Ventilsteuerung (VVT) ermöglichen die Optimierung der Luftzufuhr und -abfuhr im Motor.
Elektrische Haupt- und Zusatzwasserpumpen
Um den neuen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, bietet NTN eine Reihe von elektrischen Wasserpumpen an, darunter 7 Referenzen an Hauptwasserpumpen und mehr als 40 Referenzen an elektrischen Zusatzwasserpumpen.
Elektrische Hauptwasserpumpen
Diese Pumpen sind für die Kühlung und die Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur in Verbrennungsmotoren vorgesehen.
Auch Elektrofahrzeuge verfügen über effiziente Kühlsysteme: Sie werden eingesetzt, um die Lebensdauer der Batterie zu optimieren und eine bestmögliche Leistung zu gewährleisten, insbesondere während des Schnellladevorgangs.
Solche Fahrzeuge benötigen mehrere Kühlkreisläufe. Es gibt zwei Arten von Kühlsystemen für Elektrofahrzeuge: Flüssigkeitskühlung und Luftkühlung.
Elektrische Zusatzwasserpumpen
Sie dienen zur Kühlung des Turboladers und des Getriebeöls oder zur Wärmespeicherung und Warmluftzufuhr in den Fahrgastraum, wenn die Heizung eingeschaltet ist. Einige Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und Elektrofahrzeuge haben bis zu vier elektrische Wasserpumpen.
Das SNR-Sortiment für Nebentriebe: Alle Ersatzteile für den gesamten Nebentrieb
Unser Produktprogramm für Nebentriebe ist eines der umfangreichsten am Markt. Es umfasst Riemen, Spannrollen, Keilrippenriemensätze, gedämpfte Riemenscheiben, gedämpfte Riemenscheibensätze, Generator-Freilaufriemenscheiben, Klimakompressorlager usw.
Keilrippenriemen-Kits mit und ohne Wasserpumpe
Unsere Keilrippenriemen-Kits mit und ohne Wasserpumpe.
Dies ist die komplette Reparaturlösung, die den Keilrippenriemen, die Spannrollen, die Umlenkrollen und die erforderlichen Schrauben umfasst. Keilrippenriemen-Kits mit Wasserpumpe enthalten darüber hinaus auch eine Wasserpumpe.
Die Vorteile des Kits?
- Alle erforderlichen Komponenten in einer Box
- Keine Fehler bei der Identifizierung
- Nur eine einzige Referenz für Bestellung und Lagerung
- Teile in garantierter OE-Qualität
Spannrollen
Spannrollen sorgen für die richtige Spannung des Hilfsriemens. Sie ermöglichen es, die Schwankungen der angetriebenen Elemente auszugleichen und die verschleißbedingte Spannung des Keilrippenriemens zu kompensieren. Die Wahl von qualitativ hochwertigen Spannrollen ist für Ihren Motor von entscheidender Bedeutung.
NTN-Technologie:
- automatische Spannvorrichtungen: sie absorbieren vorübergehend hohe Belastungen, verhindern das Durchrutschen des Riemens und reduzieren den Geräuschpegel.
- mechanische Spanner: sie dämpfen die Bewegung mit Hilfe einer Zugfeder
- Umlenkrollen
Keilrippenriemen
Der Keilrippenriemen treibt die Komponenten des Nebentriebs an: Generatoren, Servolenkungspumpen, Wasserpumpen (je nach Installation), Klimakompressoren....
Deshalb werden SNR-Keilrippenriemen:
- entwickelt und in der Länge optimiert, mit Toleranzen, die denen der Erstausrüstung entsprechen
- für den Einsatz in jedem Fahrzeug validiert
Da die Lebensdauer der Keilrippenriemen - gerillt oder trapezförmig - begrenzt ist, empfiehlt NTN:
- den Verschleiß regelmäßig zu überprüfen
- den vom Hersteller und/oder von NTN Europe empfohlenen Austauschzeitraum einzuhalten
- jeden beschädigten Keilrippenriemen sofort zu ersetzen
Gedämpfte Riemenscheiben-Kits
Dies ist die komplette Reparaturlösung, die eine gedämpfte Riemenscheibe und Befestigungsmaterial umfasst.
Die gedämpfte Riemenscheibe dämpft die von der Kurbelwelle ausgehenden azyklischen Schwingungen. Sie sorgt dafür, dass der Keilrippenriemen und die angetriebenen Komponenten optimal funktionieren.
Eine hochwertige Riemenscheibe bietet einen hohen Schutz für den Motor und verringert das Risiko, dass die angetriebenen Teile oder sogar der Keilrippenriemen beschädigt werden.
Die 160 Referenzen für gedämpfte Riemenscheiben-Kits von SNR sorgen für:
- einen ruhigen Lauf
- ein hohes Maß an Dämpfung und Schutz des Motors
- erhöhte Lebensdauer
Wussten Sie schon... ? Beim Einbau einer Riemenscheibe werden die Schrauben extrem beansprucht, manchmal sogar bis an ihre Elastizitätsgrenze. Wenn eine Riemenscheibe ausgebaut wird, muss die Schraube(n) unbedingt ersetzt werden, und wenn sich auf der alten Schraube eine Druckscheibe befindet, muss diese unbedingt auf die neue übertragen werden!
Generator-Freilaufriemenscheiben (OAP)
Die Generator-Freilaufriemenscheibe mindert die Belastungen, welche im Zusammenhang mit der Drehungleichförmigkeit des Motors sowie den erheblichen Drehzahl- und Drehmomentwechseln auftreten. In Phasen der Beschleunigung durch die Kurbelwelle treibt sie den Generator an.
Sie bietet außerdem Schutz und verlängert die Lebensdauer des Riemens und der Nebenaggregate.
Die Generator-Freilaufriemenscheiben von NTN Europe sind dafür ausgelegt:
- die Anforderungen der immer komplexer werdenden Motoren zu erfüllen
- das Ausfallrisiko der Freilaufriemenscheibe auf ein Minimum zu begrenzen
Wir empfehlen daher, die Funktion der Generator-Freilaufriemenscheibe regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, wenn Komponenten des riemengetriebenen Nebentriebsystems im Rahmen der routinemäßigen vorbeugenden Wartung ausgetauscht werden.
Alles zum Thema Kfz-Ersatzteile in unseren Broschüren Siehe Dokumentation
Finden Sie alle Teile im Online-Katalog E-Shop eröffnen
Die Ansprüche eines Herstellers: Ein Wort vom Experten
NTN EUROPE ist mit seinen 3 Produktionsstandorten (in Iwata und Nagan, Japan, und Mettmann, Deutschland) ein wichtiger Akteur im Bereich Motorsteuerung und Nebentrieb. Wir stellen jedes Jahr mehr als 10 Millionen Riemenscheiben und mehr als 40 Millionen Lager für Riemenscheiben her, die alle zu 100 % getestet und geprüft werden. Unser Know-how ermöglicht es uns auch, neue Produkte zu entwickeln und unser Sortiment für zukünftige Märkte zu erweitern.