Actualités

Nouveau siège NTN Europe : éco-responsabilité et bien-être au travail

- Annecy - Groupe - Organisation

New headquarter NTN Europe Annecy

NTN Europe franchit une nouvelle étape vers l’innovation et le développement durable avec la construction de son futur siège social et centre technique européen à Annecy. Ce projet emblématique allie performance environnementale, bien-être au travail (QVCT) et intégration urbaine. Le nouveau site ouvrira ses portes aux salariés de NTN Europe à la fin du premier semestre 2026.

Un projet emblématique pour NTN Europe

“Ce projet répond aux exigences de notre Groupe en termes d’accueil et d’environnement de travail, tout en offrant une conception exemplaire d’un point de vue environnemental.” 
Dominique Lavilla, Directeur Général de NTN Europe.

Un bâtiment éco-responsable sur le site historique annécien 

Le futur siège social de NTN Europe s’inscrit dans une démarche résolument éco-responsable. Construit principalement en bois, ce matériau a été choisi pour ses qualités environnementales et ses performances en isolation thermique et acoustique.  

Avec l’installation de 520 m² de panneaux photovoltaïques, le bâtiment sera quasiment autonome en électricité. Il permettra également une réduction significative de 70 % de la consommation énergétique et une baisse de 380 tonnes par an des émissions de CO₂.  

L’extérieur ne sera pas en reste, avec des espaces végétalisés et la plantation de 130 arbres, offrant un environnement agréable tout en améliorant la qualité de l’air. Des infrastructures adaptées encourageront également les mobilités douces, témoignant de l’engagement de l’entreprise en faveur de pratiques durables. 
 

Un espace de travail pensé pour le bien-être des salariés   

La QCVT et le bien-être au travail sont aussi au centre de ce projet.  

Situé sur le site historique de l’entreprise à Annecy, ce nouveau siège a été conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs des collaborateurs. Cet emplacement, en plein centre-ville d’Annecy s’inscrit dans la volonté du groupe de rester un acteur du bassin annécien et de conserver sa situation centrale qui favorise son accès via les transports en commun et la mobilité douce.  

Il accueillera jusqu’à 850 personnes dans des espaces pensés pour favoriser le bien-être et la collaboration. Les bureaux non dédiés s’intègrent dans une organisation en « quartiers », qui encourage les échanges et la coactivité.  

Des espaces de collaboration, de détente, ainsi qu’un atrium lumineux viennent compléter ces installations, créant un cadre de travail agréable et fonctionnel. Les salariés bénéficieront également de services tels qu’un restaurant, une cafétéria, et une conciergerie, renforçant ainsi la qualité de vie au travail. 

Ce projet symbolise l’harmonie entre patrimoine, innovation et développement durable. NTN Europe réaffirme son engagement envers la transition écologique, tout en modernisant ses pratiques de travail pour construire un avenir plus respectueux, plus fluide, plus harmonieux en référence à sa raison d’être “Make the world Nameraka”.  


NTN dévoile sa nouvelle gamme de lubrifiants pour roulements, fruit de 100 ans d’expertise

- Europe - Industry OEM - Produits

SNR lance une nouvelle gamme de graisses professionnelles et franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de la maintenance industrielle. La marque met à profit ses 100 ans d’expérience et propose une gamme performante, résistante, simple à utiliser et plus respectueuse de l’environnement pour répondre… Read more

Lancement des Superkits SNR : le duo qui ne fait qu’un !

- Europe - Automotive Aftermarket - Produits

SNR associe son expertise en matière d'amortisseurs et de suspensions pour créer les Superkits, une solution complète et optimale pour la suspension des véhicules. Une offre unique sur le marché Composés d’un amortisseur et d’un kit de suspension avant/arrière, les Superkits représentent la… Read more