La nuova sede di NTN Europe: tra eco-responsabilità e benessere sul lavoro
- Annecy - Gruppo - Organizzazione
NTN Europe compie un nuovo passo verso l'innovazione e lo sviluppo sostenibile con la costruzione della futura Sede centrale e del Centro tecnico europeo ad Annecy in Francia. Questo progetto rappresentativo coniuga prestazioni ambientali, benessere sul lavoro (QWL - Quality of Working Life) e integrazione urbana. La nuova sede aprirà le porte ai dipendenti di NTN Europe alla fine del primo semestre del 2026.
Un progetto emblematico per NTN Europe
“Questo progetto risponde alle esigenze del nostro Gruppo in termini di accoglienza e ambiente di lavoro, offrendo al contempo un design esemplare dal punto di vista ambientale.”
Un edificio eco-responsabile nel sito storico di Annecy
La futura Sede centrale di NTN Europe fa parte di un approccio decisamente eco-responsabile. Costruita principalmente in legno, questo materiale è stato scelto per le sue qualità ambientali e per le prestazioni di isolamento termico e acustico.
Dal punto di vista elettrico, l'edificio sarà praticamente autosufficiente grazie all'installazione di 520 m² di pannelli fotovoltaici. Inoltre, ridurrà significativamente il consumo di energia del 70% e le emissioni di CO₂ di 380 tonnellate all'anno.
Il progetto prende anche in considerazione la parte esterna dell'edificio che comprende aree verdi e la piantumazione di 130 alberi, offrendo un ambiente piacevole e migliorando la qualità dell'aria. Saranno disponibili infrastrutture adattate per incoraggiare la mobilità alternativa, dimostrando l'impegno dell'azienda per le pratiche sostenibili.
Uno spazio di lavoro progettato per il benessere dei dipendenti
La qualità della vita (QWL - Quality of Working Life) e il benessere sul lavoro sono al centro di questo progetto.
Collocata nel sito storico della città di Annecy, la nuova Sede centrale è stata progettata per soddisfare le esigenze attuali e future dei dipendenti. L'ubicazione nel cuore del centro di Annecy è in linea con la volontà del Gruppo di rimanere un protagonista in questa regione e di mantenere una posizione centrale, che la rende facilmente accessibile con mezzi pubblici e mobilità alternativa.
L'edificio ospiterà fino a 850 persone in spazi progettati per favorire il benessere e la collaborazione. L'organizzazione degli uffici volutamente non assegnati, è stata pensata per una funzionalità del tipo “di quartiere” così da favorire scambi e co-attività.
Aree di collaborazione e relax, oltre ad un luminoso atrio, completano l'edificio per creare un ambiente di lavoro piacevole e funzionale. Per migliorare la qualità della vita sul lavoro, i dipendenti potranno inoltre usufruire di servizi quali ristorante, caffetteria e servizio di portineria.
Questo progetto simboleggia l'armonia tra patrimonio, innovazione e sviluppo sostenibile. NTN Europe riafferma il proprio impegno per la transizione ecologica, modernizzando al contempo le sue pratiche di lavoro per costruire un futuro più rispettoso, più fluido e più armonioso, in riferimento alla sua filosofia “Make the world Nameraka”.
I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!
- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti
NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more
Rally WRC2: la Citroën C3 Rally2, un'auto leggendaria con cuscinetti ruota SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Tecnologie
Da oltre 8 mesi seguiamo l'incredibile avventura di Sarah Rumeau e Julie Amblard, del team Iron DAMES, sui circuiti del Campionato mondiale di rally WRC2. 8 mesi di emozioni forti, superamento dei propri limiti e prestazioni sportive. Ma dietro ogni performance c'è una macchina… Read more