Neuer Hauptsitz von NTN Europe: zwischen ökologischer Verantwortung und dem Wohlbefinden am Arbeitsplatz
- Annecy - Gruppe - Organisation
NTN Europe geht mit dem Bau seines zukünftigen Hauptsitzes und europäischen Technikzentrums in Annecy einen weiteren Schritt in Richtung Innovation und nachhaltige Entwicklung. Dieses symbolische Projekt vereint Umweltleistung, Wohlbefinden am Arbeitsplatz und urbane Integration. Der neue Standort öffnet seine Türen für die NTN Europe Mitarbeiter am Ende des ersten Halbjahres 2026.
Ein symbolträchtiges Projekt für NTN Europe
„Dieses Projekt erfüllt die Anforderungen unseres Konzerns an den Gästeempfang und die Arbeitsumgebung und bietet gleichzeitig ein unter Umweltgesichtspunkten vorbildliches Design.“
Ein umweltfreundliches Gebäude am historischen Standort in Annecy.
Der zukünftige Hauptsitz von NTN Europe folgt einem ausgeprägten ökologisch-verantwortlichen Ansatz. Er wird hauptsächlich aus Holz gebaut, das aufgrund seiner Umweltqualitäten und seiner Leistungen bei der Wärme- und Schalldämmung ausgewählt wurde.
Durch die Installation von 520 m² Photovoltaikpaneelen wird das Gebäude nahezu unabhängig von Strom sein. Es wird außerdem eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs um 70 % und eine Verringerung der CO₂-Emissionen um 380 Tonnen pro Jahr ermöglichen.
Auch der Außenbereich wird nicht zu kurz kommen, mit begrünten Flächen und der Anpflanzung von 130 Bäumen, die eine angenehme Umgebung schaffen und gleichzeitig die Luftqualität verbessern. Angepasste Infrastrukturen werden auch die sanfte Mobilität fördern, was das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Arbeitsweisen unterstreicht.
Ein Arbeitsbereich, der auf das Wohlbefinden der Beschäftigten ausgerichtet ist.
Der neue Firmensitz befindet sich am historischen Standort des Unternehmens in Annecy und wurde so konzipiert, dass er den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht wird. Dieser Standort im Stadtzentrum von Annecy entspricht dem Wunsch des Unternehmens, auch weiterhin ein wichtiger Akteur im Einzugsgebiet von Annecy zu bleiben und seine zentrale Lage beizubehalten, die den Zugang mit öffentlichen Verkehrsmitteln und sanfter Mobilität begünstigt.
Das Gebäude bietet Platz für bis zu 850 Personen in einer Umgebung, die das Wohlbefinden und die Zusammenarbeit fördert. Die nicht dedizierten Büros fügen sich in eine Aufteilung in „Nachbarschaften“ ein, die den Austausch und die Koaktivität fördert.
Räume für Zusammenarbeit, Entspannung und ein helles Atrium ergänzen diese Einrichtungen und schaffen ein angenehmes und funktionales Arbeitsumfeld. Die Mitarbeiter werden auch von Dienstleistungen wie einem Restaurant, einer Cafeteria und einem Concierge-Service profitieren, was die Lebensqualität am Arbeitsplatz stärkt.
Dieses Projekt symbolisiert die Harmonie zwischen Kulturgut, Innovation und nachhaltiger Entwicklung. NTN Europe bekräftigt sein Engagement für den ökologischen Wandel und modernisiert gleichzeitig seine Arbeitspraktiken, um eine respektvollere, reibungslosere und harmonischere Zukunft zu schaffen, in Anlehnung an seinen Unternehmensgrundsatz „Make the world Nameraka“.
SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge
- France - Industriegroßhandel - Produkte
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more
NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten
- London - Aerospace - Events
Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more