News

NTN Europe setzt sich mit wiederaufbereiteten Antriebswellen seiner Marke SNR für nachhaltige Mobilität ein

- Annecy - Automotive Aftermarket - Produkte

SNR Renovated driveshafts

NTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Antriebswellen aufzubereiten, um den ökologischen Herausforderungen und Anforderungen einer sich wandelnden Automobilindustrie gerecht zu werden. Sie wurde im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft entwickelt und die neue Produktreihe ist die perfekte Antwort auf die wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung.

Wiederaufbereitete SNR-Antriebswellen: Eine Lösung für die Kreislaufwirtschaft

Mit dem Ziel, den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu fördern, bietet NTN Europe generalüberholte Antriebswellen als nachhaltige Alternative zu Neuteilen an. Dieser Ansatz ermöglicht die Wiederverwendung hochwertiger Komponenten und garantiert gleichzeitig eine Leistung und Zuverlässigkeit, die mit der von Neuteilen vergleichbar ist. Durch Investitionen in die Wiederaufbereitung verlängert NTN die Lebensdauer von Teilen, reduziert Abfall und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer verantwortungsvolleren Mobilität.

Auf diese Weise ermöglicht NTN Werkstätten, ihren Kunden ein vielfältiges und umweltfreundliches Sortiment anzubieten, das dem AGEC-Gesetz vom 10. Februar 2020 (Anti-Abfall für eine Kreislaufwirtschaft) entspricht, das die Verwendung von Ersatzteilen aus der Kreislaufwirtschaft fördert, wann immer dies möglich ist.

Ein strenger Prozess für garantierte Qualität

Der Wiederaufbereitungsprozess von NTN umfasst zehn strenge Schritte, die von der Sammlung der gebrauchten Altteile bis zu abschließenden Leistungstests reichen, um eine Qualität zu gewährleisten, die der von Neuteilen in nichts nachsteht.

Jede Antriebswelle wird vollständig zerlegt und anschließend sorgfältig gereinigt, um jegliche Verunreinigungen zu beseitigen. Abgenutzte Komponenten wie Faltenbälge und Klemmen werden systematisch ausgetauscht, und einige kritische Teile werden in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Die Antriebswellen werden dann von Hand wieder zusammengebaut, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Schließlich wird jedes Produkt strengen Leistungs- und Haltbarkeitstests unterzogen, bevor es lackiert und verpackt wird.

Der Markt für wiederaufgearbeitete Teile: Wachstum durch umweltbewusste Nachfrage

Der Markt für wiederaufbereitete Fahrzeugteile wächst rasant – angetrieben durch ein zunehmendes Umweltbewusstsein und die Suche nach nachhaltigeren Lösungen. Immer mehr Unternehmen erkennen die ökologischen und finanziellen Vorteile der Kreislaufwirtschaft und steigern die Nachfrage nach wiederaufbereiteten Produkten, die zuverlässig und umweltfreundlich zugleich sind.

„Als Hersteller neuer Antriebswellen kennen wir diesen Markt gut. Wiederaufbereitete Antriebswellen spielen eine immer wichtigere Rolle, angetrieben von Generalüberholungsunternehmen, die seit dem Jahr 2000 ihr Fachwissen in diesem Produktbereich weiterentwickeln. Sie machen heute 30 bis 40 % des verfügbaren Sortiments aus, mit hervorragenden Wachstumsaussichten.“
Romain PETELLAZ - Product Line Manager für das Antriebswellensortiment bei NTN Europe

Mit der Einführung seines Sortiments an wiederaufbereiteten Antriebswellen unterstreicht NTN Europe sein Engagement für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Mobilität. Das Unternehmen reagiert auf die aktuellen ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen und bietet Kunden gleichzeitig eine zuverlässige, leistungsstarke Alternative zu Neuteilen.

Mehr erfahren


SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge

- France - Industriegroßhandel - Produkte

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more

NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten

- London - Aerospace - Events

Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more