Per una mobilità più sostenibile NTN Europe si impegna nella rigenerazione dei componenti con le trasmissioni rigenerate SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Prodotti
NTN Europe si impegna nella rigenerazione delle trasmissioni per rispondere alle sfide ambientali ed ai requisiti ambientali di un'industria automobilistica in continua trasformazione. Progettate nell’ambito dell'economia circolare, la nuova gamma soddisfa le crescenti esigenze in termini di sostenibilità e responsabilità ecologica.
Trasmissioni rigenerate SNR: Una soluzione di economia circolare
Consapevole dell'importanza di ridurre l'impronta di carbonio e di promuovere l'economia circolare, NTN offre trasmissioni rigenerate come alternativa sostenibile ai componenti nuovi. Questo processo consente il riutilizzo di componenti di alta qualità, garantendo al contempo prestazioni e affidabilità equivalenti a quelle dei prodotti nuovi. Investendo nella rigenerazione, NTN prolunga la vita dei componenti, riduce i rifiuti e sostiene una mobilità più responsabile.
In questo modo, NTN consente alle officine di offrire ai propri clienti una gamma diversificata e rispettosa dell'ambiente, in linea con la legge AGEC del 10 febbraio 2020 (anti-spreco per un'economia circolare), che incoraggia l'utilizzo di ricambi provenienti dall'economia circolare ogni volta che sia possibile.
Un processo rigoroso per una qualità garantita
Il processo di rigenerazione delle trasmissioni NTN si basa su 10 fasi rigorose, dalla raccolta delle “carcasse” (parti usate) ai test di prestazioni finali, per garantire una qualità equivalente a quella delle trasmissione nuove.
Ogni trasmissione è sottoposta a uno smontaggio completo, seguito da un'accurata pulizia per eliminare qualsiasi contaminazione. I componenti usurati, come le cuffie ed i collari, vengono sistematicamente sostituiti e alcune parti critiche vengono rigenerate per riportarle alle condizioni originali.
Le trasmissioni vengono poi riassemblate manualmente per garantire un accoppiamento perfetto. Infine, ogni prodotto viene sottoposto a rigorosi test di prestazione e durata prima di essere verniciato e imballato.

Il mercato dei ricambi rigenerati: una crescita sostenuta da una domanda eco-responsabile
Il mercato dei ricambi rigenerati sta vivendo una forte crescita, trainato da una maggiore consapevolezza delle tematiche ambientali e una costante ricerca di soluzioni più sostenibili. Le aziende, consapevoli dei vantaggi ambientali e finanziari, si stanno orientando verso soluzioni circolari, stimolando la domanda di prodotti rigenerati che siano al tempo stesso affidabili e rispettosi dell'ambiente.

“In qualità di produttore di trasmissioni nuove, conosciamo bene questo mercato. Le trasmissioni rigenerate stanno diventendo sempre più importante, sotto l'impulso dei rigeneratori che dagli anni 2000, hanno sviluppato la loro esperienza in questo settore. Oggi rappresentano il 30-40% della gamma disponibile, con ottime prospettive di crescita.”
Con il lancio della gamma di trasmissioni rigenerate, NTN Europe dimostra il suo impegno per una mobilità sostenibile e responsabile. Soddisfa le sfide ecologiche ed economiche, offrendo ai clienti un'alternativa affidabile ad alta prestazioni ai componenti nuovi.
NTN e Ducati: una collaborazione storica ufficialmente riconosciuta
- Annecy - Automotive Aftermarket - Eventi
Da oltre trent'anni, NTN e Ducati condividono una passione per prestazioni, precisione e innovazione. Questa collaborazione tecnica di lunga data si basa sulla fiducia reciproca ed un obiettivo comune: superare costantemente i confini della meccanica alla ricerca dell'… Read more
I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!
- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti
NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more