News

Primo volo commerciale di Ariane 6: un successo per il progetto spaziale europeo

- France - Aerospace - Prodotti

Ariane 6 launch from Kourou

Dopo il successo del volo inaugurale a luglio 2024, giovedì 06 marzo scorso il razzo europeo Ariane 6 ha raggiunto un nuovo traguardo decisivo nella storia dell'esplorazione spaziale europea, completando con successo il suo primo volo commerciale dal Centro Spaziale della Guyana a Kourou.

Un nuovo passo verso il programma spaziale europeo

Questo lancio segna una nuova tappa nell'accesso dell'Europa allo spazio.

L'obiettivo di questa missione: mettere in orbita il satellite CSO-3, del peso di 3,6 tonnellate, a 800 km di altitudine e con un'inclinazione di 98°. Il volo si è svolto senza contrattempi, alimentato dal motore criogenico Vulcain 2.1® con una spinta di 8.000 kN.

Cuscinetti NTN Europe nel motore del razzo

Ariane 6

Siamo orgogliosi di far parte di questa avventura spaziale fornendo cuscinetti con marchio SNR ad alta tecnologia, che equipaggiano le turbopompe a idrogeno e le valvole criogeniche del motore Vulcain 2.1®.

Questo ambizioso progetto include requisiti tecnici molto rigorosi, egregiamente soddisfatti dai nostri team di Argonay in Francia, dimostrando la nostra competenza all'avanguardia nei settori dell'aeronautica e dell'aerospaziale.

Un futuro promettente per il programma Ariane

Congratulazioni ai team di ArianeGroup per questo successo storico! In NTN Europe siamo orgogliosi di contribuire a questo importante passo avanti per l'industria spaziale europea. I prossimi lanci di Ariane 6 sono già programmati nel secondo semestre del 2025, con nuove missioni che promettono di rafforzare ulteriormente la competitività dell'Europa nella sua capacità di accedere allo spazio.


Scoprite il Settore Aeronautico


I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!

- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti

NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more

Rally WRC2: la Citroën C3 Rally2, un'auto leggendaria con cuscinetti ruota SNR

- Annecy - Automotive Aftermarket - Tecnologie

Da oltre 8 mesi seguiamo l'incredibile avventura di Sarah Rumeau e Julie Amblard, del team Iron DAMES, sui circuiti del Campionato mondiale di rally WRC2. 8 mesi di emozioni forti, superamento dei propri limiti e prestazioni sportive.  Ma dietro ogni performance c'è una macchina… Read more