Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Wälzlager und die Laufzeiten Ihrer Maschinen durch fachgerechtes Schmieren nach Anleitung der Experten von NTN-SNR.
Seit mehr als 50 Jahren beraten unsere Experten Kunden zum Thema Schmierung von Wälzlagern und Anlagen mit den jeweils geeigneten Produkten. Mit unserem LUB'SOLUTION-Programm sind Ihre Wälzlager rundum versorgt.
Wälzlager schmieren: Warum ist das wichtig?

Wussten Sie, dass 55% der vorzeitigen Wälzlagerausfälle durch eine fachgerechte Schmierung verhindert werden könnten? Durch eine effektive Schmierung wird die Lebensdauer Ihrer Wälzlager deutlich erhöht. Der Schmiermittelfilm, auch Ölfilm genannt, wird zwischen den Wälzkörpern und der Lauffläche aufgetragen.
Die Vorteile:
- Reduzierung von Verschleiß und Fressen der sich berührenden Teile
- Schutz gegen Korrosion
- Abdichtung gegen eindringende Flüssigkeiten und Verunreinigungen
- Ableitung von Verunreinigungen, die durch die sich bewegenden Teile entstehen
- Energieeffizienz durch Verringerung der Reibung und damit des Leistungsverbrauchs der Maschine
- Erhalt des thermischen Gleichgewichts der Maschine durch die Wärme ableitende Wirkung des umlaufenden Öls
Tipps für ein wirksames Schmieren Ihrer Wälzlager
Auf das richtige Schmieren kommt es an!
Was unser EXPERTS&TOOLS Team rät:
- Auswahl des Schmiermittels: Öl und Fett haben jeweils Vor- und Nachteile. Die Wahl des Schmiermittels hängt von den Bedingungen ab, unter denen das Wälzlager zum Einsatz kommt: Belastung, Drehzahl, Temperatur, Feuchtigkeit, Wasser, Vibrationen
- Schmiermethode: Einzelpunkt-, Mehrpunkt- oder Zentralschmierung
- die genaue Schmiermittelmenge: Verlassen Sie sich im Hinblick auf die Dosierung auf unsere Schmiervorrichtungen
- Festlegung der Schmierintervalle zur korrekten Wärmeabfuhr

ÖL
- Vorteile
- gute Verteilung im Wälzlager
- gute physikalisch-chemische Stabilität
- Kühlwirkung
- leichte Kontrolle des Füllstandes des Schmiermittels
- Nachteile
- aufwändige Abdichtung
- schlechter Schutz gegen Oxydation und Feuchtigkeit bei einem längeren Stillstand
- verzögertes Anlaufen, wenn vor dem Start der Anwendung zunächst die Umlaufschmierung gewährleistet sein muss
FETT
- Vorteile
- Sauberkeit der Maschine
- Abdichtung leichter realisierbar
- Schutzwirkung
- einfache Montagen
- leichte Handhabung
- weniger oder gar keine Nachfüllung des Schmiermittels notwendig
- es können vorbefettete Wälzlager eingesetzt werden
- Nachteile
- höherer Reibungskoeffizient als bei Öl
- geringere Kühlwirkung
- zum Austausch des Schmiermittels (falls notwendig) muss das Wälzlager ausgebaut und gereinigt werden.
- ein Fettstand kann nicht kontrolliert werden. Deshalb muss das Fett zuverlässig im Wälzlager verbleiben oder es muss regelmäßig Fett nachgefüllt werden, um Lecks, Verunreinigungen und Alterung auszugleichen.

Zusammenarbeit mit führenden Schmiermittelherstellern
NTN-SNR arbeitet mit weltweit führenden Schmiermittelherstellern gemeinsam an Lösungen, die sich positiv auf die Lebensdauer Ihrer Anlagen und Ihre Kosten auswirken.
Da Schmiermittel für den allgemeinen Gebrauch den besonderen Anforderungen für den Einsatz in Wälzlagern nicht gerecht werden, bietet NTN-SNR mit LUB'SOLUTION ein eigenes Produktprogramm an. Die speziell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmten Produkte gewährleisten eine hohe Qualität und Lebensdauer Ihrer technischen Anwendungen.

Unsere Produkte online ansehen Zum e-Shop
NTN-SNR berät Sie auch im Hinblick auf die MONTAGE und die DEMONTAGE von Wälzlagern.
Wünschen Sie eine persönliche Beratung? KONTAKT